This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI85:我正在尝试使用 SN65DSI85连接20.3"双 LVDS (3840 x 720)。 现在我想询问一下 DSI mipi 通道的数量。

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI85, SN65DSI84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1488023/sn65dsi85-i-am-trying-to-connect-20-3-dual-lvds-3840-x-720-using-sn65dsi85-at-this-time-i-would-like-to-inquire-about-the-number-of-dsi-mipi-lanes

器件型号:SN65DSI85
Thread 中讨论的其他器件: SN65DSI84

工具与软件:

我想使用 SN65DSI85连接20.3英寸双 LVDS LCD、所以我有两个问题。
首先、我们将 DSI mipi 连接到 CM4中的2ea (Orange Pi 计算模块4)、请检查在连接4通道1ea 和2通道1ea 时是否可以驱动20.3英寸 LCD、如下所示。


其次、我想请您回顾一下、如果连接双通道1ea 和双通道1ea、但连接双通道1ea、是否能够驱动20.3英寸 LCD。
随附一份20.3英寸液晶屏数据表。

e2e.ti.com/.../C203RAT01.0_5F00_Ver1.0_5F00_20200721_5F00_202410311751.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当 DSI85配置为双 DSI 通道时、它支持奇数/偶数或左/右配置。  

    在另一个 E2E 线程中、我分享了如何需要更多数据通道、以及如何使用 DSI85来支持此分辨率:

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1488032/sn65dsi84-i-m-trying-to-connect-a-20-3-lcd-3840-x-720-using-sn65dsi84-at-this-time-can-the-dsi-mipi-run-20-3-lcd-3840-x-720-with-4lane-1ea-in-cm4

    此外、在工作模式表中、您将看到、对于"双 DSI 输入(奇数/偶数)至双链路 LVDS"模式、 DSI 通道 A 和 DSI 通道 B 必须 具有相同的 DSI 时钟速率、相同数量的数据通道和相同的数据格式。  







    因此、使用 DSI 通道 A 和 B 是一个有效的用例、每个用例具有2个数据通道。 但是、在这种情况下、每个通道上需要更多的数据通道来支持分辨率。 在双 DSI 输入模式下、在 CHA 上使用4个数据通道和在 ChB 上使用2个数据通道将无效。

    请将 DSI85与双通道 DSI 和3或4个数据通道一起使用、每个通道都支持此分辨率。  

    请查看数据表"7.4.6 DSI Lane 合并"部分、 SN65DSI8x 分辨率常见问题解答以及 E2E 博文中有关分辨率带宽的信息。


    此致、
    Ikram



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复、Ikram Haque。


    在我们当前的电路板配置中、"Orange Pi CM4"电路板使用现成的电路板。 遗憾的是、"Orange Pi CM4"板支持双 mipi、但仅支持4通道 x 1ea 和2通道 x 1ea。


    但是、我们的解决方案只能在图片屏幕上显示细微的灰尘和温度、而通过20.3英寸双 LVDS 无法在视频上显示细微的灰尘和温度、因此您只能使用18bpp、而不能使用24bpp。


    当您说您使用18bpp 时、我想问一下使用 mipi 是否可行、如下所示。 如果可能、我想使用 SN65DSI85。
    -案例1 : mipi 4lane + mipi 2lane
    -案例2 : mipi 2lane + mipi 2lane

    请回答我。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于双 DSI 应用、CHA 和 ChB 应具有相同数量的数据通道。 所以,你不能使用"案例1 : mipi 4lane + mipi 2lane "  

    "-案例2:mipi 2通道+ mipi 2通道"或使用4通道单 DSI 通道(如果带宽允许)。

    器件选择因素:

    1.LVDS 时钟范围
    2. DSI 时钟范围


    计算

    1.使用 DSI84/85 LVDS CLK =(Htotal * Vtotal * FRAME_RATE)/2

                            =(4000 * 741 * 60)/2
                            = 88.92 MHz

    2. 18 bpp、

    4个 DSI 数据通道的串行器/解串器

    DSI_CLK =(2 * LVDS_CLK * bpp)/(2 * NUMBER_OF_DSI_LANES)
            =(2 * 88.82 MHz * 18)/(2 * 4)
            = 400.14 MHz、这不在 SN65DSI84的500 MHz DSI 时钟限制范围内




    但是、如果使用具有8个数据通道的 SN65DSI85、

    DSI_CLK =(2 * LVDS_CLK * bpp)/(2 * NUMBER_OF_DSI_LANES)
            =(2 * 88.82 MHz * 18)/(2 * 8)
            = 200.07 MHz、这不在 SN65DSI85的500 MHz 限制范围内

    因此、 对于具有此分辨率的18bpp 应用、您可以使用:

     具有4个通道的 SN65DSI84

    2. SN65DSI85、具有8个通道(使用所有 DSI 通道)
                    - 4个通道(每个通道 CHA 和 ChB 上2个数据通道)
                    - 6个通道(每个通道 CHA 和 ChB 上3个数据通道)

    此致、
    Ikram