Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, DS125DF410
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS125DF410 主题中讨论的其他器件:USB2ANY、
工具与软件:
[背景]
我们想使用 DS125DF410SQE 的眼图张开度监视器进行评估
系统内的信号质量。 我们知道 USB2ANY 装置是必需的
以图形方式检查上述功能的波形。
[问题]
正确的图中是否显示了需要在运行中的 PC SigCon Architect v2.0.0.8上安装的唯一软件?
或者是否需要任何其他软件或文件(配置文件)?
(我之所以提出这个问题、是因为下载站点上还有其他资源
除了正确的图中显示的 Zip 文件,我无法确定是否需要这些下载。