This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF410:使用 USB2ANY 以图形方式显示眼图监视器测量结果所需的软件

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, DS125DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1489619/ds125df410-software-required-to-graphically-display-measurement-results-of-eye-opening-monitor-with-usb2any

器件型号:DS125DF410
主题中讨论的其他器件:USB2ANY

工具与软件:

[背景]

我们想使用 DS125DF410SQE 的眼图张开度监视器进行评估

系统内的信号质量。 我们知道 USB2ANY 装置是必需的

 以图形方式检查上述功能的波形。

e2e.ti.com/.../Software-Required-to-Graphically-Display-Measurement-Results-of-Eye-Opening-Monitor-with-USB2ANY.pdf

[问题]

正确的图中是否显示了需要在运行中的 PC SigCon Architect v2.0.0.8上安装的唯一软件?

或者是否需要任何其他软件或文件(配置文件)?

(我之所以提出这个问题、是因为下载站点上还有其他资源

除了正确的图中显示的 Zip 文件,我无法确定是否需要这些下载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请下载并安装以下软件:

    • SIGCONARCHITECT-WRTE:支持 RTE v2.0.0.8的 SigCon 架构
    • SIGCONARCHITECT-RETIMER-PROFILES:SigCon Architect 重定时器配置文件 v1.3

    您需要在 SigCon Architect 应用程序中通过"Device > Manage Devices"选项添加 DS125DF410配置文件。

    此致!

    卢卡斯