请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83822H 工具与软件:
从 DP83822数据表中、可以看到将中心抽头连接到 AVD 电源(1.8V 或3.3V)
但是、如果我使用 AVD = 1.8V、是否仍然需要将终端连接到3.3V 电源?
根据图9-2、这似乎是这样的、但这是真的吗?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
从 DP83822数据表中、可以看到将中心抽头连接到 AVD 电源(1.8V 或3.3V)
但是、如果我使用 AVD = 1.8V、是否仍然需要将终端连接到3.3V 电源?
根据图9-2、这似乎是这样的、但这是真的吗?

äh μ A。 这已经回复了几次了。。。 抱歉。 没关系。
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1473848/dp83822i-inquiry-regarding-dp83822i-tpi-network-circuit
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1311905/dp83822i-the-termination-voltage-of-tpi-network-circuit
> MDI 上的 PU 终端电压以及中心抽头电压应为 AVD 电源、无论是1.8V 还是3.3V。 将在下一次修订时更正数据表以反映这一点。