工具与软件:
大家好、使用 onet1101L 时、我发现输出脉冲宽度比输入脉冲宽度宽得多、并且输出脉冲宽度是输入脉冲宽度的两倍多;输入频率测试结果相同、以下面的波形为例:

输入波形

输出波形 DOUT+

输出波形 DOUT-
负载是激光二极管、PCB 输出具有50欧姆阻抗、阻抗设计基于 由。发布
请问如何解决这个问题? 期待您的回复!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Adah:
新年快乐!
感谢您分享有关项目的详细信息。 我正在提出一些建议、以帮助提高应用的性能。
我想更好地了解您的应用。 我对您的原理图有一些疑问:
1. R61/R73的用途和价值是什么?
2.您是否能够分享有关如何确定 R80/R81/R82/R83的值的详细信息?
3.您是否能够分享您正在使用的激光二极管以及其中的任何文档?
我的目的是触发激光二极管窄光脉冲的输出
关于这一点、您是否会定期触发输出脉冲? 该器件的信号链是交流耦合的、通常依靠直流平衡信号才能正常工作。 我想更好地了解有关您将发送的信号的更多详细信息。 您是否能够分享您希望从激光器生成的脉冲的更多详细信息? 我想了解它们是定期发生还是非定期发生。 是否存在最小/最大脉冲宽度?
此外、您是否已将 ONET1101L 配置为在开环控制模式下运行?
谢谢!
Drew
您好、Drew:
感谢您的提示。 我正在尝试将输入信号从交流耦合更改为直流信号。 输出侧的交流耦合电容器未更改。 测试结果表明、当直接输入直流信号时、输出信号脉冲宽度与输入信号一致、且不随频率变化。
我想问你, 1. 为什么会发生这种情况? 直流信号的直接输入是否可行?
2.我发的邮件里提到使用频率从中频到高频。 此修改是否可以满足使用要求?
期待您的快速回复。
谢谢!
阿达
您好、Adah:
谢谢!
Drew
您好、Drew:
根据您的建议、我进行了以下验证:
1、发送窄脉冲直流信号,现象是输出电流信号的幅值( LD 直接线端)下降,可能是由于测量原因,但到目前为止已经观察到这种现象;
2.在交流耦合输入信号的条件下,修改了寄存器中与直流偏移补偿相关的部分,禁用了该功能,但输出信号没有改善;
3、在直流信号下,中低频脉冲信号的质量没有明显下降;在交流耦合输入信号的情况下,中低频脉冲信号的质量会显著下降;
我们是否需要更多实验来确认该方法是否正常工作?
此外、在测试过程中发现了其他问题;
1.在原理图中、交流耦合输出电容旁边的电阻 R86是阻抗匹配电阻(49.9R)、旨在匹配 LD 内部电阻与电缆之间的阻抗差。 但是、存在该电阻器将导致输出电流信号的振幅减小、并阻止 LD 脉冲的正常激励亮起。 但移除该电阻器后、输入脉冲波形会产生一定程度的过冲。 是否由于此电阻器的电流限制而无法激励脉冲? 应如何修改该电阻器的放置位置? 或者是否有更好的解决方案实现该要求的阻抗匹配。
期待您的快速回复。
谢谢!
阿达
附加说明:
1、关于以上各项(1、),经过反复测试和作出同样的改变,发现几块电路板之间的一致性似乎较差。 衰减的输出电流幅度为同一 LD 提供不同的照明现象。 一些电路导致 LD 输出低光脉冲幅度、而另一些电路没有显著的影响。
已测试的 PCB 版本具有25欧姆的输出阻抗、不使用 TI 推荐的阻抗网络。 输出电流脉冲形状严重变形、观察到脉冲宽度与输入脉冲基本一致(由于脉冲形状变形、无法完全确定)。
您好、Drew:
激光器的偏置电流按照数据手册中的寄存器设置方法运行、并且输出偏置电流小于 LD 所需的阈值电流、以便驱动电流可以激励更窄的 LD 光脉冲。
我没有使用 PD。
我想、由于驱动器芯片(onet1101L)受到拉紧、具有电流振幅衰减的 PCB 板的性能可能会很差。 在之前的测试中,onet1101L 由于运输不当而具有较差的输出性能,但更换驱动芯片后性能恢复。 您认为这是可能的吗?
在上述咨询问题中、电阻器 R86应放置在何处? 我希望收到您的建议?
期待您的快速回复。
谢谢!
阿达
您好、Drew:
感谢您的答复!
R86和 LD_CTHODE 之间存在差分连接、PCB 布局如图所示、其中 R85实际上是短路。

电流现象是 R86焊接49.9R 电阻、信号质量良好、无明显过冲、但脉冲振幅低、脉冲驱动电流不能触发 LD;R86短路处理可能导致脉冲信号变形、但脉冲驱动电流可能正常触发 LD。
我希望您可以帮助解决这个问题。
期待您的快速回复。
谢谢!
阿达