This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1044A-Q1:TCAN1044A-Q1 CANL 短接至 GND&Amp;CANH 短接至12V 测试

Guru**** 2458770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1490317/tcan1044a-q1-tcan1044a-q1-canl-short-to-gnd-canh-short-to-12v-test

器件型号:TCAN1044A-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

客户将 CANL 短接至 GND、但发现仍然可以进行通信。

并且 客户 将 CANH 短接至12V 电池、但发现仍然可以进行通信。

我们想了解为什么系统在这种情况下仍在运行。

谢谢

Xiaoxiang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Xiaoxiang、

    如果在 CANL 短接至 GND 时、CANH 仍在隐性~2.5V 和显性~3.5V 之间切换、则可以进行通信。 同样、当 CANH 被拉至12V 时、器件的共模电压可承受故障、以检测 CANL 上的转换。

    即、 控制器可以根据 CANH 和 CANL 即 V_CANH - V_CANL 之间的差异解释功能 通信、并且只要总线上的其他节点产生或保持足够的电压差、通信就会继续 。

    此致、

    Michael。