请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TCAN1044A-Q1 工具与软件:
嗨、团队:
客户将 CANL 短接至 GND、但发现仍然可以进行通信。
并且 客户 将 CANH 短接至12V 电池、但发现仍然可以进行通信。
我们想了解为什么系统在这种情况下仍在运行。
谢谢
Xiaoxiang
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
嗨、团队:
客户将 CANL 短接至 GND、但发现仍然可以进行通信。
并且 客户 将 CANH 短接至12V 电池、但发现仍然可以进行通信。
我们想了解为什么系统在这种情况下仍在运行。
谢谢
Xiaoxiang
嗨、Xiaoxiang、
如果在 CANL 短接至 GND 时、CANH 仍在隐性~2.5V 和显性~3.5V 之间切换、则可以进行通信。 同样、当 CANH 被拉至12V 时、器件的共模电压可承受故障、以检测 CANL 上的转换。
即、 控制器可以根据 CANH 和 CANL 即 V_CANH - V_CANL 之间的差异解释功能 通信、并且只要总线上的其他节点产生或保持足够的电压差、通信就会继续 。
此致、
Michael。