This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1469-Q1:TCAN1469-Q1 INH 引脚(引脚7)相关问题

Guru**** 2457950 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1469-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1488940/tcan1469-q1-tcan1469-q1-inh-pin-pin-7-related-issue

器件型号:TCAN1469-Q1

工具与软件:

连接到 CANFD_HIGH 和 CANFD_LOW 引脚的终端电阻器被移除后、INH 引脚以低电平有效(600us)模式运行、然后再次保持高电平值、与 MCU 的通信状态变为无效。 (带有 MCU 的 TX、RX 信号不会输出。)
此时、无法与外部进行 CAN 通信、并且无法读取通过调试器发送的错误消息。
要解决死锁的问题、唯一的恢复方法就是关闭电池电源→打开。 这是否与 TCAN1469-Q1的质量问题有关?
或者、上述情况是否属于以下情况之一?
(正常、待机、监听、失效防护、LIMP)
我想快速回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    道铉

    这听起来器件处于待机或另一种低功耗模式、在该模式下会禁用 CAN 通信。 出现此问题时、您是否可以读回 MODE_CTRL 寄存器? 您能否提供有关您正在执行的测试的条件和过程的更多详细信息?

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在实际车辆条件下、移除同一 CANFD 节点中的另一个控制器(具有端接电阻器)以进行元件更换时、控制器的 CAN 通信将变得不可用。 此时、它不会响应 CANFD 高电平和 CANFD 低电平信号、我们控制器的内部系统也不执行任何操作。 CAN IC 和 MCU 之间的通信也会被阻止。
    在查看实际电流消耗水平时、该电流消耗量与在待机模式下运行时相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    道铉

    根据您的说明、TCAN1469-Q1可能会复位、然后重新供电回到待机模式。 但我无法确定这一点、因此在此情况发生后是否可以读取 TCAN1469-Q1的寄存器? 控制器是否会在发生这种情况时报告错误? 它可能也会进入总线关断模式。

    此致、

    Eric Hackett