工具与软件:
连接到 CANFD_HIGH 和 CANFD_LOW 引脚的终端电阻器被移除后、INH 引脚以低电平有效(600us)模式运行、然后再次保持高电平值、与 MCU 的通信状态变为无效。 (带有 MCU 的 TX、RX 信号不会输出。)
此时、无法与外部进行 CAN 通信、并且无法读取通过调试器发送的错误消息。
要解决死锁的问题、唯一的恢复方法就是关闭电池电源→打开。 这是否与 TCAN1469-Q1的质量问题有关?
或者、上述情况是否属于以下情况之一?
(正常、待机、监听、失效防护、LIMP)
我想快速回答。