This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS96F175MQML-SP:相对时序延迟

Guru**** 2897200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1490126/ds96f175mqml-sp-relative-timing-delays

器件型号:DS96F175MQML-SP

工具与软件:

我使用 RS485总线、数据和时钟速率为5Mbps。

我需要对时序进行最坏情况分析、以验证数据和时钟之间的裕度。

您是否有关于同一封装中2个接收器的相对时序延迟的数据?

还是可以假设接收器之间的差是最坏情况下的一半延迟、因为它们处于相同的过程和相同的温度?

非常感谢

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    [报价用户 id="392595" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1490126/ds96f175mqml-sp-relative-timing-delays "]

    您是否有关于同一封装中2个接收器的相对时序延迟的数据?

    还是可以假设接收器之间的差是最坏情况下的一半延迟、因为它们处于相同的过程和相同的温度?

    [报价]

    这可能是一个安全的假设。 通常、当两个通道位于同一芯片、同一温度和相同工艺流程上时、它们之间的偏差将尽可能小(因此工艺差异不会对其产生太大影响)。 我不希望出现非常大的偏差差、而在更糟糕的延迟情况下、一半的延迟可能会为您提供很大的裕度。  

    -鲍比