Other Parts Discussed in Thread: TUSB501
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB501 工具与软件:
您好!
我有一个带 USB3主机的板、它连接到 专有存储器件、我希望在它们之间连接 TUSB501转接驱动器。
我对此有两个问题:
- 存储器件的 TX 线路上已经串联了交流去耦电容器、因此要求我不要放置自己的电容器。 不过、由于我使用的是转接驱动器、是否仍然需要在转接驱动器之后放置电容器?
换句话说、如果我将存储器件 TX 线路连接到转接驱动器 RX 引脚、是否需要在转接驱动器的 TX 引脚上放置串联电容器? - 存储器件的 RX 线路上没有电容器、因此我有责任这样做。
我的问题是、我需要在转接驱动器之前和之后或者之后放置电容器吗?
换言之-我的主机 TX 线路连接到转接驱动器的 RX 引脚、转接驱动器的 TX 引脚连接到存储器件的 RX 引脚。 我应将电容器放在哪里?
非常感谢。