This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB501:使用专用存储器件时、USB3转接驱动器中的交流去耦电容器放置

Guru**** 2459020 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1489682/tusb501-ac-decoupling-capacitors-placement-in-usb3-redriver-when-using-proprietary-storage-device

器件型号:TUSB501

工具与软件:

您好!

我有一个带 USB3主机的板、它连接到 专有存储器件、我希望在它们之间连接 TUSB501转接驱动器。

我对此有两个问题:

  1. 存储器件的 TX 线路上已经串联了交流去耦电容器、因此要求我不要放置自己的电容器。 不过、由于我使用的是转接驱动器、是否仍然需要在转接驱动器之后放置电容器?
    换句话说、如果我将存储器件 TX 线路连接到转接驱动器 RX 引脚、是否需要在转接驱动器的 TX 引脚上放置串联电容器?

  2. 存储器件的 RX 线路上没有电容器、因此我有责任这样做。
    我的问题是、我需要在转接驱动器之前和之后或者之后放置电容器吗?
    换言之-我的主机 TX 线路连接到转接驱动器的 RX 引脚、转接驱动器的 TX 引脚连接到存储器件的 RX 引脚。 我应将电容器放在哪里?

非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请看一下 TUSB501 EVM 的原理图。 这将涵盖您的问题:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。

    这个示意图确实涵盖了我的第二个问题、但我的第一个问题仍然存在。

    如果 EVM 更匹配情况、则会有电容器与 R3、R4电阻器串联。 那么、在这种情况下、您是否也会将电容器放置在转接驱动器的引脚6、7上?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否知道存储设备上的交流耦合电容器的值?

    USB 总线需要进行交流耦合、因此 EVM 设计在连接到 RX 引脚的 TX 线路上有一个100nF 电容器。 USB3.x 总线电容必须介于75nF 和265nF 之间。  

    是、如果引脚2和3上存在电容器、则引脚6和7上仍需要电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishesh:

    制造商放置的电容器的值为100nF、 符合您提供的范围。

    因此、我从您那里了解到、即使 RX 引脚上已经有电容器、我仍然需要在转接驱动器之后(在其 TX 引脚上)放置电容器。 我会这么做的。

    非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题。