This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1E01B04:封装文件

Guru**** 2868720 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1489114/tpd1e01b04-footprint-file

器件型号:TPD1E01B04

工具与软件:

您好!

下载的文件似乎不包含与 Dra 相关的文件。 我们将使用 Allegro 设计创作软件。 您能否查看下面的图片以查看是否存在任何选择错误、或者您能否直接提供 Dra 文件? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:  

    您是否 访问过该链接、但是它无法正常工作? 如果这不起作用、请告诉我、我可以看到我可以执行哪些操作来获取.DRA 文件。  

    此致!

    McKenzie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  McKenzie:

    此链接似乎仅讲授如何导入符号文件。

    请将.DRA 文件分享给我们。

    或者、您是否知道哪一个选项是正确的? 我们应遵循什么来创建足迹?

    焊盘实际尺寸:
    长度:0.13 - 0.23
    宽度:0.2 - 0.3

    示例电路板布局布线:
    长度:0.28
    宽度:0.25

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:  

    您是否需要 DPY 或 DPL 封装? 在您提到 DPY 的原始邮件中看起来是这样的、但最近的邮件显示的是 DPL 的封装图。

    由于我们使用的是 Altium、我不确定如何获取.DRA 文件、但我们用于 DPY 封装的尺寸如下所示。 此外还连接了 Altium 库器件。  

    此致!

    McKenzie

    e2e.ti.com/.../TPD1E01B04DPYR.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  McKenzie:

    抱歉、应该是 DPLR。 您是否还会 向我们提供 DPL 封装尺寸?

    谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:  

    请参阅下面的 DPL 大小。  

    此致!

    McKenzie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 McKenzie:

    我想与您确认一些细节。 请回复,谢谢。

    1. 焊盘1的长度(蓝色)为0.18mm、宽度(亮绿色)为0.25mm、焊盘2的长度为0.19mm、宽度为0.25mm、这是否正确? (两个电极的长度略有不一致。)
    2. 两个焊盘之间的距离是多少(橙色线)? 数据表在两页上显示了不一致的标记。

    谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:  

    1.是的,一个电极比另一个电极短是正确的。 我不确定原因、但似乎是 DPL 封装中的器件的情况。  

    2、两个焊盘之间的距离为0.2mm。  

    此致!

    McKenzie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  McKenzie:

    感谢您的耐心回答。 我们将根据此电子邮件中的建议创建封装。 不过、建议的封装尺寸几乎与数据表中的尺寸完全不一致。 您能否确认是否会相应地更新数据表? 如果有更新、请提供数据表的最新版本。 谢谢你。

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:  

    因此、在查看数据表中的封装信息时、我们取中间数。 例如、焊盘显示0.13/0.23、我们将求出中间数为0.18。 如果封装尺寸的制造基地之间存在细微差异、则0.13/0.23信号是下限值和上限、旨在包含一些裕度。  

    此致!

    McKenzie