This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:由于自协商未完成、因此未链接

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867IS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1490692/dp83867is-is-not-linked-up-due-to-auto-negotiation-not-completed

器件型号:DP83867IS

工具与软件:

-我们的产品原型中实施的 PHY (DP83867IS)通过通信电缆连接到网络交换机以加入网络。
  但是、PHY上电后无法建立链路。 告知可能的原因和解决方案。

[条件]
-自动协商设置为通过自举功能启用。
 
已通过寄存器中获取值来确认自协商启用状态。
 但是、
协商似乎不是通过从其他寄存器中获取值来完成的
-网络,我们需要加入 PHY ,已经有我们的类似产品,并确认 这些产品是通信设备自动协商在1Gbps 全双工。

[预期结果]
- PHY 应该在自协商完成后以1Gbps 全双工速度建立链路

[问题隔离]
-即使 PHY 自动协商操作 PHY 寄存器手动重试但之后 PHY 自动协商尚未完成,PHY 仍然没有链接。

[PHY 寄存器信息]
-各寄存器的读数如下。
-寄存器地址= 0x0000、值=  0x1100
-寄存器地址= 0x0001、值=  0x7949
-寄存器地址= 0x0002、值=  0xA231
-寄存器地址= 0x0005、值=  0x0000
-寄存器地址= 0x0010、值=  0x5048
-寄存器地址= 0x0011、值=  0x0302
-寄存器地址= 0x0014、值=  0x29c7
-寄存器地址= 0x006E、值=  0x8021
-寄存器地址= 0x006F、值=  0x0170

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Asano-San:

    查看寄存器设置、看起来好像已启用镜像模式。 如果启用了 镜像模式、则在未镜像连接的情况下 PHY 将无法建立连接、因为信号的极性也会反转。  
    这可以通过自举或使用0x0031中的端口镜像启用位的寄存器配置来禁用。  

    以下是微镜启用的引脚搭接信息。  




    此外、如果您可以提供寄存器0x0004 (自动协商广播寄存器)上的数据、我们可以在镜像模式不是问题时帮助您进行调试。  

    此致!  
    J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J-San:

    大家好、这是 Asano 打字。
    由于周末的原因、我对延误的反应表示歉意。

    非常感谢您的迅速和有力的支持。
    如前所述、处于 Link-"DOWN"状态的寄存器0x0031 (CFG4)的值为0x10B1、"PORT_MIRROR_EN"已设置为1。

    之后、按照您的建议、我已将"PORT_MIRROR_EN"设置为0。
    (寄存器0x0031是扩展寄存器、必须根据8.6.12"扩展寄存器寻址"进行访问、正确吗?)

    因此、这些寄存器的值如下所示、并且连接已经成功建立!!!!!!!
    -寄存器地址= 0x0031、值= 0x10B0
    -寄存器地址= 0x0001、值= 0x796D
    -寄存器地址= 0x0005、值= 0xC1E1
    -寄存器地址= 0x0011、值= 0xBF02
    -寄存器地址= 0x0014、值= 0x29C7

    再次感谢大家。

    此致、
      Y Asano