Other Parts Discussed in Thread: DP83867IS
工具与软件:
-在我们的产品原型中实施的 PHY (DP83867IS)通过通信电缆连接到网络交换机以加入网络。
但是、PHY 在上电后无法建立链路。 请告知可能的原因和解决方案。
[条件]
-自动协商设置为通过自举功能启用。
已通过在寄存器中获取值来确认自协商启用状态。
但是、自协商似乎不是通过从其他寄存器中获取值来完成的。
-网络,我们需要加入 PHY ,已经有我们的类似产品,并确认 这些产品是通信设备自动协商在1Gbps 和 全双工。
[预期结果]
- PHY 应该在自协商完成后以1Gbps 全双工速度建立链路。
[问题隔离]
-即使 PHY 自动协商由操作 PHY 寄存器手动重试, 但之后 PHY 自动协商尚未完成,PHY 仍然没有链接。
[PHY 寄存器信息]
-各寄存器的读数如下。
-寄存器地址= 0x0000、值= 0x1100
-寄存器地址= 0x0001、值= 0x7949
-寄存器地址= 0x0002、值= 0xA231
-寄存器地址= 0x0005、值= 0x0000
-寄存器地址= 0x0010、值= 0x5048
-寄存器地址= 0x0011、值= 0x0302
-寄存器地址= 0x0014、值= 0x29c7
-寄存器地址= 0x006E、值= 0x8021
-寄存器地址= 0x006F、值= 0x0170