工具与软件:
大家好、团队成员:
根据 DS90UN954-Q1的数据表、它在内部生成25MHz 时钟、最初用作备份。 模式中使用的是什么。

是否有办法仅使用内部振荡器提供的 DS90UB954-Q1? 我想移除到外部谐振器。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
大家好、团队成员:
根据 DS90UN954-Q1的数据表、它在内部生成25MHz 时钟、最初用作备份。 模式中使用的是什么。

是否有办法仅使用内部振荡器提供的 DS90UB954-Q1? 我想移除到外部谐振器。
您好、Sevender:
如果使用953的 CLK_OUT 引脚生成的时钟馈送到成像仪、则不能使用非同步内部 AON 时钟模式是正确的。
您是否确定 FPD-Link 器件是 EMI/EMC 干扰的来源? 峰值之间的频谱分离约为100MHz。 但是、如果您处于同步模式并使用954的25MHz REFCLK、则预计峰值之间的频谱分离约为770kHz。
如果用铜带覆盖 PCB 上的 DOUT+/RIN+布线并将铜带连接到 GND、是否可以减少尖峰?
25MHz 振荡器是否可能是尖峰源? 您可以使用具有较低驱动强度的振荡器、还是在振荡器输出和 DS90UB954-Q1 REFCLK 引脚之间添加一个较小的串联电阻?
此致!
Justin Phan
Justin、您好。
很抱歉迟到了响应。
我不确定 FPD 链路器件是否是产生该 EMI 噪声的实际来源、但当我使用具有更高展频的振荡器时、我可以看到峰值幅度有所改善。 在某种程度上、这些峰值与解串器和 FPD 部分有关。
是的、我正在使用 同步模式并在954上使用25MHz REFCLK、我共享了频谱分离结果。 您可以看到这些损耗。
"如果您用铜带覆盖 PCB 上的 DOUT+/RIN+布线并将铜带连接到 GND、这是否会减少尖峰?" :迹线的尺寸非常小,很难覆盖它们,因为我们有一些附近的电路。
目前、我在25MHz 的时钟路径中使用10 Ω、我将尝试更改值。 请告诉我时钟路径中的建议最大允许值。
谢谢
Justin、您好。
我们仅在解串器上尝试了 PDB 低电平、仍然可以看到峰值、但振幅与之前相比更小。
关于时钟、我还要说明一点

允许的抖动是200ps、但展频可以支持高达+-0.5%的抖动。 因此、如果我使用25MHz SS 振荡器、那么频率为。 两侧的变化约为125KHz。
定义的时间段(25MHz clk)上的总时间变化约为4uSec、这远高于可接受的抖动值200ps。
您能帮助我理解一下这里的差距吗?
您好、Sevender:
如果问题是954是否正在使用来自振荡器的输入、则可以轮询954器件中的寄存器0x04、并确认 REFCLK_VALID 位始终设置为1。

此致!
Justin Phan
Justin、您好。
1. 我说过、我只下拉了解串器 PDB、因为我对串行器 ckt 没有任何硬件控制。
根据我的理解、如果解串器处于断电状态、则将不会出现锁定状态、并且串行器将不会处于运行状态。
2.串行器端没有任何振荡器。
3、10欧姆、我们已经在时钟路径中使用。
关于时钟、我还要说明一点

允许的抖动是200ps、但展频可以支持高达+-0.5%的抖动。 因此、如果我使用25MHz SS 振荡器、那么频率为。 两侧的变化约为125KHz。
定义的时间段(25MHz clk)上的总时间变化约为400pSec、这远高于可接受的抖动值200ps。
您能帮助我理解一下这里的差距吗?
您好、Sevender:
此致!
Justin Phan
对于振荡器抖动规格 试验条件 200kHz - 10MHz 之间。 SSCG 调制频率为33kHz (max)。

如果在200kHz - 10MHz 的频率 BW 中测量 REFCLK 输入的抖动、则展频调制频率将排除在测量之外。
客户需要单独确认:
可以满足所有条件。
此致!
Justin Phan
Justin、您好。
感谢您的答复。
"如果在200kHz - 10MHz 的频率 BW 中测量 REFCLK 输入的抖动、则测量中将排除展频调制频率"的实际含义。
这是测量仪器带宽吗?

2. SSCG 调制频率是33kHz (max)-->这个频率。 振荡器规格中未提到这一点。 我仍然不清楚这个频率的影响。 非常重要。
您好、Sevender:
SSCG 调制频率是时钟频率的变化速率。 如果您在 200kHz - 10MHz 的 BW 中测量振荡器的抖动、则 SSCG 调制频率不应出现在测量值中。
由于抖动的 BW 不包括 SSCG 的 fmod、因此可以在应用 SSCG 时满足抖动规格。
此致!
Justin Phan