This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1:XIN/REFCLK 时钟

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB954-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1470761/ds90ub954-q1-xin-refclk-clock

器件型号:DS90UB954-Q1

工具与软件:

大家好、团队成员:

根据 DS90UN954-Q1的数据表、它在内部生成25MHz 时钟、最初用作备份。 模式中使用的是什么。

是否有办法仅使用内部振荡器提供的 DS90UB954-Q1? 我想移除到外部谐振器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    必须使用 UB954的参考时钟、必须使用振荡器提供准确稳定的参考时钟源来保持链路稳定。

    此致!

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 为您加油

    串行器/解串器之间可以采用什么全时钟架构来提高 EMI 和 EMC 性能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sevender:

    如果担心 EMI/EMC 问题、可以使用具有展频的参考时钟-可以在 UB954的数据表中找到该振荡器的规格。

    此致!

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的支持。 我正在使用具有外部扩频功能的振荡器、但仍然面临 EMI 问题。

    我想知道、串行器-解串器之间是否有可以更大限度地减少 EMI 问题的时钟架构?

    再次感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sevender:

    您能否提供 ESD 测试结果的摘要? 这是具有单个 UB954和单个 UB953的系统吗?

    此致!

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas:

    我们使用的是双摄像头、这意味着整个系统中有两个 UB953和一个 UB954。  

    我们面临100MHz 的辐射发射和谐波获取问题、通过监听探针、我们检测到 UB954时钟电路是导致该干扰的主要来源。 您能在任何方面帮助我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sevender:

    您能否提供有关此方面的更多详细信息? 达到限值的频率是多少? 系统上的限值达到了多少 dB?

    此致!

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas:

    请参阅随附的图片以供参考。 小指导会很有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sevender:

    您是否尝试过 UB935内部时钟、或者 SSC 振荡器等选项、从而向 UB954提供参考时钟?

    任何设置照片也会被欣赏。

    此致!

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas:

    没有获得上下文"UB935 internal clock"、请进一步说明。

    我们在解串器参考时钟上使用的展频启用振荡器。 它是有帮助的,但不是太多。 如有任何其他建议、将不胜感激。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sevender:

    下面介绍了 UB935上覆盖的非同步 AON 模式。

    此致!

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas:

    很抱歉这么晚才回复。

    AON 模式不适用于我们的案例、因为我们仅从串行器为图像传感器生成像素时钟。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sevender:

    如果使用953的 CLK_OUT 引脚生成的时钟馈送到成像仪、则不能使用非同步内部 AON 时钟模式是正确的。

    您是否确定 FPD-Link 器件是 EMI/EMC 干扰的来源? 峰值之间的频谱分离约为100MHz。 但是、如果您处于同步模式并使用954的25MHz REFCLK、则预计峰值之间的频谱分离约为770kHz。

    如果用铜带覆盖 PCB 上的 DOUT+/RIN+布线并将铜带连接到 GND、是否可以减少尖峰?

    25MHz 振荡器是否可能是尖峰源? 您可以使用具有较低驱动强度的振荡器、还是在振荡器输出和 DS90UB954-Q1 REFCLK 引脚之间添加一个较小的串联电阻?

    此致!

    Justin Phan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Justin、您好。

    很抱歉迟到了响应。

    我不确定 FPD 链路器件是否是产生该 EMI 噪声的实际来源、但当我使用具有更高展频的振荡器时、我可以看到峰值幅度有所改善。 在某种程度上、这些峰值与解串器和 FPD 部分有关。

    是的、我正在使用 同步模式并在954上使用25MHz REFCLK、我共享了频谱分离结果。 您可以看到这些损耗。

    "如果您用铜带覆盖 PCB 上的 DOUT+/RIN+布线并将铜带连接到 GND、这是否会减少尖峰?" :迹线的尺寸非常小,很难覆盖它们,因为我们有一些附近的电路。

    目前、我在25MHz 的时钟路径中使用10 Ω、我将尝试更改值。 请告诉我时钟路径中的建议最大允许值。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sevender:

    您是否已确认振荡器不是 EMI/EMC 干扰源?

    如果在串行器和解串器上均拉 PDB=LOW 并使振荡器保持上电状态、您仍然会看到频谱分离约为100MHz 的尖峰吗?

    此致!

    Justin Phan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Justin、您好。

    我们仅在解串器上尝试了 PDB 低电平、仍然可以看到峰值、但振幅与之前相比更小。

    关于时钟、我还要说明一点

    允许的抖动是200ps、但展频可以支持高达+-0.5%的抖动。 因此、如果我使用25MHz SS 振荡器、那么频率为。 两侧的变化约为125KHz。

    定义的时间段(25MHz clk)上的总时间变化约为4uSec、这远高于可接受的抖动值200ps。

    您能帮助我理解一下这里的差距吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sevender:

    1. 在 EMI/EMC 测试中、除了拉取954器件的 PDB=LOW 之外、您是否还关闭了953摄像头模块? 我只想确保在进行前后测量时、系统中只有25MHz 振荡器处于活动状态
    2. 953串行器板上是否存在振荡器?
    3. 您是否能够将振荡器输出连接到954 REFCLK 引脚的串联电阻器?

    如果问题是954是否正在使用来自振荡器的输入、则可以轮询954器件中的寄存器0x04、并确认 REFCLK_VALID 位始终设置为1。

    此致!

    Justin Phan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Justin、您好。

    1. 我说过、我只下拉了解串器 PDB、因为我对串行器 ckt 没有任何硬件控制。

    根据我的理解、如果解串器处于断电状态、则将不会出现锁定状态、并且串行器将不会处于运行状态。

    2.串行器端没有任何振荡器。

    3、10欧姆、我们已经在时钟路径中使用。

    关于时钟、我还要说明一点

    允许的抖动是200ps、但展频可以支持高达+-0.5%的抖动。 因此、如果我使用25MHz SS 振荡器、那么频率为。 两侧的变化约为125KHz。

    定义的时间段(25MHz clk)上的总时间变化约为400pSec、这远高于可接受的抖动值200ps。

    您能帮助我理解一下这里的差距吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sevender:

    1. 如果无法在953串行器上拉取 PDB=LOW、则 FC 信号仍将处于活动状态。 953具有一个内部 AON 时钟、当954被禁用时、它将引用该时钟来生成 FC 信号。 您是否能够从954硬件端禁用摄像头模块的 PoC 电源?
      1. 主要目标是在以下情况下比较 EMI 结果:
        1. 一切都已通电
        2. 当只有954 PCB 上的25MHz 振荡器上电时。
    2. 让我内部检查一下以便澄清。

    此致!

    Justin Phan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于振荡器抖动规格  试验条件 200kHz - 10MHz 之间。 SSCG 调制频率为33kHz (max)。

    如果在200kHz - 10MHz 的频率 BW 中测量 REFCLK 输入的抖动、则展频调制频率将排除在测量之外。

    客户需要单独确认:

    1. 振荡器的抖动(在- 10MHz 为200kHz 的 BW 中)为200ps 峰峰值(max)
    2. SSCG 调制百分比在+/-0.5%中心展频或-1%向下展频范围内
    3. SSCG 调制频率为33kHz (max)

    可以满足所有条件。

    此致!

    Justin Phan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Justin、您好。

    感谢您的答复。

    "如果在200kHz - 10MHz 的频率 BW 中测量 REFCLK 输入的抖动、则测量中将排除展频调制频率"的实际含义。

    这是测量仪器带宽吗?

    1. SSCG 调制百分比在+/-0.5%中心展频或-1%向下展频范围内-->我们使用的是+/-0.1%中心展频振荡器。 请参见下文

    2. SSCG 调制频率是33kHz (max)-->这个频率。 振荡器规格中未提到这一点。 我仍然不清楚这个频率的影响。 非常重要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sevender:

    SSCG 调制频率是时钟频率的变化速率。 如果您在 200kHz - 10MHz 的 BW 中测量振荡器的抖动、则 SSCG 调制频率不应出现在测量值中。

    由于抖动的 BW 不包括 SSCG 的 fmod、因此可以在应用 SSCG 时满足抖动规格。

    1. 是的、我们的器件支持+/-0.1%中心展频。
    2. 调制频率(fmod)通常在30kHz 至40kHz 之间、但您需要在振荡器数据表中确认它小于33kHz、因为我们的器件只能支持高达33kHz 的调制频率。

    此致!

    Justin Phan