This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1:关于 FPD-Link-III (GHz 和 Gbps)

Guru**** 2457760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1491989/ds90ub954-q1-regarding-fpd-link-iii-ghz-and-gbps

器件型号:DS90UB954-Q1

工具与软件:

1)模拟 FPD-III 时,我设置了一个从0到2.1 GHz 的模拟扫描,并从中生成一个 SNP 文件。
2) 2)现在、如果我通过此 SNP 发送4.2Gbps (2 x 2.1GHz)的 FPD-III 信号、就眼图等方面而言、是否可以获得相当准确的结果?或者我需要从0GHz 到4.2GHz 运行仿真扫描

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    0至2.1GHz 适用于您的用例。 无需更高。