请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90UB954-Q1 工具与软件:
1)模拟 FPD-III 时,我设置了一个从0到2.1 GHz 的模拟扫描,并从中生成一个 SNP 文件。
2) 2)现在、如果我通过此 SNP 发送4.2Gbps (2 x 2.1GHz)的 FPD-III 信号、就眼图等方面而言、是否可以获得相当准确的结果?或者我需要从0GHz 到4.2GHz 运行仿真扫描
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
1)模拟 FPD-III 时,我设置了一个从0到2.1 GHz 的模拟扫描,并从中生成一个 SNP 文件。
2) 2)现在、如果我通过此 SNP 发送4.2Gbps (2 x 2.1GHz)的 FPD-III 信号、就眼图等方面而言、是否可以获得相当准确的结果?或者我需要从0GHz 到4.2GHz 运行仿真扫描