主题中讨论的其他器件: DS90UB948-Q1EVM、 ALP、TDA4VM
工具与软件:
大家好、团队
当我将 DS90UB941AS-Q1连接到 DS90UB948-Q1EVM 时、
ALP 工具无法检测到 DS90UB941AS-Q1器件。
这是948EVM 的照片:

941的寄存器状态和配置如下:
{0x16、0x01、0x0A}、// Reset
{0x16、0x03、0x9A}、//直通 I2C
{0x16、0x5B、0x01}、//强制单通道
{0x16、0x1E、0x01}//选择 FPD-Link III 端口0
{0x16、0x66、0x1A}、
{0x16、0x67、0x01}、//M=1
{0x16、0x66、0x03}、
{0x16、0x67、0x03}、//N=2
{0x16、0x66、0x04}、
{0x16、0x67、0x70}、//总 水平帧大小的至少8位
{0x16、0x66、0x05}、
{0x16、0x67、0xE6}、//最少4位电视+最多4位电视
{0x16、0x66、0x06}、
{0x16、0x67、0x2E}//总垂直帧大小的最多8位
{0x16、0x66、0x07}、
{0x16、0x67、0x00}、//至少8位有效水平帧大小
{0x16、0x66、0x08}、
{0x16、0x67、0x05}、//最少4位 AV +最多4位 AH
{0x16、0x66、0x09}、
{0x16、0x67、0x2D}、//当前垂直帧大小的最多8位
{0x16、0x66、0x0A}、
{0x16、0x67、0x50}、//水平同步宽度
{0x16、0x66、0x0B}、
{0x16、0x67、0x05}、//垂直同步宽度
{0x16、0x66、0x0C}、
{0x16、0x67、0xD8}、//水平后沿
{0x16、0x66、0x0D}、
{0x16、0x67、0x16}、//垂直后沿
{0x16、0x65、0x04}、//使用内部时序和内部时钟
{0x16、0x64、0x15}、//启用 PG /色条
{0x16、0x1E、0x01}//选择 FPD-Link III 端口0
{0x16、0x07、0x58}、//0x07、0x58
{0x16、0x08、0x5C}、//0x08、0x5c
{0x16、0x03、0x9A}、//0x03、0x9A 启用 I2C_PASS、FPD-Link III 端口0
{0x16、0x01、0x00}、//释放 DSI
打印的寄存器0x0C 和寄存器0x03的值分别为0x00和0x9a。

ALP 软件的连接状态如下:

请帮我解决设备连接问题。
此致、
FuGuojia