This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB221:使用物理开关在差分对之间切换并确保器件识别断开

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3USB221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1491153/ts3usb221-using-a-physical-switch-to-switch-between-diff-pairs-and-ensuring-devices-recognize-the-disconnection

器件型号:TS3USB221

工具与软件:

我将围绕 SOM 设计一个 FPGA 开发板。 开发板将具有 FT2232、它将用于 JTAG/UART 编程/调试。

我想使用1个 USB-C 端口进行编程/调试、也可以用作连接到 USB 集线器-> PHY -> FPGA 的正常 USB-C 连接。

我有两个问题:

我是否可以在 Select 输入端使用物理开关? 数据表中仅提到了数字控制。

我可以将 OE 永久拉低吗?或者当我切换到使用另一个器件时、是否有一个器件认为与 TS3USB22的连接是主机的风险? 我草拟了以下设计、以便在物理开关发生变化时、使用异或门(SN74AHC1G86DRLR)在 OE 上生成脉冲、这是否必要/更好(或根本无效)?




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    1.使用物理 开关控制多路复用器的选择引脚即可。

    2.  如果预期的操作是从不完全禁用此器件、则在此应用中将 OE 引脚永久拉低也是有效的。

    但是、我建议在此根据您的原理图执行其他一些操作。

    器件的 VCC 和 GND 引脚应连接至各自的电源。 (VCC 连接到 SUPPLY、GND 连接到 GND)

    此外、将放置在 TS3USB221上的5V 信号会违反 器件的建议运行条件 VIH 规格。 对于此器件、是否可以通过任何方法使用建议的 VIH 范围而不是5V?

    请告诉我您的想法、我们可以进一步讨论

    此致、

    Kameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的答复、

    图像是说明性的;现在我有了更完整的设计。

    您是否认为此设计会更好、或者将 OE 引为低电平没有什么不同?

    提前感谢。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我真的不是  SN74AHC1G86DRLR 器件的专家、但是  如果您一直希望使能引脚处于低电平、我实际上建议将 OE 拉至低电平。(这会使 D-、D+始终连接到1D+/-或2D+/-路径)

    根据您的初始原理图、它看起来好像您希望使能引脚对于操作为低电平、因此使用下拉 OE 应该没有问题、您将不需要 sn74ahc 器件。

    如果您在这里需要任何其他帮助以及我有什么误解、请告诉我

    此致、

    Kameron