请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TCAN4550-Q1 主题中讨论的其他器件: TCAN4550
工具与软件:
尊敬的团队
我们 在客户的新项目中采用 TCAN4550-Q1进行设计。
您能帮助复查原理图吗?
谢谢



This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的团队
我们 在客户的新项目中采用 TCAN4550-Q1进行设计。
您能帮助复查原理图吗?
谢谢



Jeremy、您好!
我已经查看了原理图并评论了以下内容:
此致、
Jonathan
Jeremy、您好!
GPO2是否需要上拉3.3V?
有。 请参阅数据表中的说明。

对于 OSC1引脚和晶体之间串联电阻的建议、我没有讨论 OSC1和 OSC2引脚之间的1M 电阻器。 TCAN4550-Q1在 OSC1和 OSC2之间已有一个内部500k 电阻器。 而是讨论直接位于 OSC1引脚与负载电容器和晶体之间的串联电阻器。 该电阻的作用是帮助减少流经晶体的电流量、并在必要时降低驱动电平或功率损耗。


此致、
Jonathan