This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UH947-Q1:DS90UH947-Q1 &DS90UH948-Q1

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UH947-Q1, DS90UH948-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1480014/ds90uh947-q1-ds90uh947-q1-ds90uh948-q1

器件型号:DS90UH947-Q1
主题中讨论的其他器件: DS90UH948-Q1

工具与软件:

尊敬的 TI

我们使用的是 DS90UH947-Q1和 DS90UH948-Q1。
它由主集和监视器组成、如下图所示。 Rosenberger HDS 电缆用作连接电缆。
Rosenberger 电缆长度较长时出现问题。
它可以正常地使用1m 电缆,但使用5m 电缆,屏幕不输出(黑屏),触摸不工作,等等
我们需要使用5m 电缆、因此请检查是否有 IC 可用作 FPD 链路 III 的放大器或前置放大器
或者、还请查看是否有方法可以提高 DS90UH947-Q1的内部信号强度。

感谢您的支持。
此致、
GH Park

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 GH:  

    感谢您的咨询。 默认情况下、94x 串行器/解串器具有自适应均衡功能、可将信号增益到足够的电平。 在维持系统/PCB 插入损耗/回波损耗的指导原则时、我们通常预计最长接近15m 的电缆;因此5m 的电缆看起来比预期短。  

    PCB 上有多少英寸的 FPD 布线?

    使用的电缆类型是什么?

    使用的是什么 PCLK?  

    使用1m 电缆时、可以运行裕度分析工具吗?

    此致、  

    Logan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Logan

    感谢您的答复。
    该组 PCB 的 FPD 布线长度为35mm (Con <->947)、
    监视器 PCB 的 FPD 布线长度为60mm (Con <->948)。
    电缆类型使用的是 Rosenberger 电缆(如下图所示)、并配置为 STP 连接。
    我们使用的是85MHz PCLK
    边距分析工具无法运行。

    我们想知道是否有适用于 FPD LINK III 的放大器或前置放大器 IC

    此外、我们目前使用100nF 交流耦合电容器。 请检查这是否会影响上述现象。

    感谢您的支持。
    此致、
    GH Park

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 GH:  

    感谢后续的详细信息。 除了前面提到的均衡之外没有任何放大器。  

    您是否具有 PCB 和/或总通道级的回波损耗/插入损耗数据?  

    您是否还想发送原理图? (我发送了一个朋友请求、以便通过私人聊天共享)。

    此致、  

    Logan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Logan

    我们无法测量回波损耗/插入损耗数据。
    我们通过私人聊天发送了电路图。

    感谢您的支持。
    此致、
    GH Park

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Logan

    尊敬的 Logan

    在"Accept"(接受)后、将出现如下所示。
    请检查电路图应插入的位置。

    感谢您的支持。
    此致、
    GH Park

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 GH:  

    您可以与我开始私人聊天并上传文件吗?  

    谢谢!  

    Logan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Logan

    如何使用私人聊天?

    此致、

    GH Park

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 GH:  

    如果您单击我的姓名、您将看到一个用于发送朋友请求的选项。 关闭后、您将看到"直接私人消息"选项。  
    如果这样做不起作用、我将提供 TI 驱动链接和 要上传到其的访问代码。

    此致、

    Logan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Logan

    我尝试发送一个 pdf 文件、但收到如下错误。

    请再次选中。

    此致、

    GH Park

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 GH:  

    我终于能够通过私人聊天收到一条消息。 请查看您现在是否可以将文件上传到该聊天主题、否则我还添加了一个您可以上传到的 TI Drive 文件夹。  

    此致、  

    Logan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 GH:  

    我终于能够通过私人聊天收到一条消息。 请查看您现在是否可以将文件上传到该聊天主题、否则我还添加了一个您可以上传到的 TI Drive 文件夹。  

    此致、  

    Logan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Logan

    我们在2天前通过私人聊天向您发送了原理图。
    请检查原理图。

    感谢您的支持。

    此致、

    GH Park

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 GH:  

    请在下面附上反馈。 从宏观角度 看、我看到的是背靠背948和947、这仅仅是确认、是 SoC 的947输入、而不是948输出?

    此致、  

    Logan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Logan

    如原理图方框图所示、U24和 U25采用 LVDS 开关。
    案例1。 当使用车载 AVN 时:连接从 LVDS 输出948到947的输入。
    案例2. 当使用 Andriod Set(SOC Output ):连接从 Android 的 LVDS 输出到947的输入。

    黑屏、触摸不工作等在情况1中显示良好。

    感谢您的支持。
    此致、
    GH Park

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 GH:  

    感谢您的讲解。 案例1出现性能问题的可能原因是947输入端的输入抖动违例。 由于 FPD-Link CLK 直接与传入的 PCLK 相乘、因此这些器件的输入 CLK 抖动容差有些严格。  

    您能否测量947的输入 CLK 抖动? 您可以参考以下指南:  

    e2e.ti.com/.../1780.947-Jitter-and-Skew-Measurements.xlsx

    此致、  

    Logan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Logan

    很抱歉这么晚才回复。

    我们无法测量您提到的 CLK 抖动。

    如果原因是 CLK 抖动、我们是否需要向电路中添加任何内容?

    如果您提到添加电路、我们就可以做到这一点。

    我们可以在车辆上进行测试。

    请检查原理图中是否有任何可疑值、电路等。

    感谢您的支持。

    此致、

    GH Park

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 GH:  

    能否使用示波器在工作台上测量抖动/偏斜? 这是一项器件规格、违反时可能会出现不良结果。 因此、为了确认根本原因、我们鼓励使用此数据。

    您是否还可以尝试使用具有 AON 时钟的 PatGen?  

    最后-为了确认我的理解、上面的案例2没有显示问题、即使使用较长的电缆也是如此?

    此致、  

    Logan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Logan

    我们已经将使用示波器测量的 CLK 波形连接在一起。(947引脚58)
    我们尝试了多种方法来检查、但无法使用我们拥有的示波器测量 CLK 抖动。
    另外、我们没有您提到的信号发生器。
    案例2出现问题的频率要低于案例1。

    感谢您的支持。
    此致、
    GH Park

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 GH:  

    如果您在第二个947-948链接上使用内部 CLK 和图形生成、您是否能获得有效的锁定和稳定的视频?  

    此致、  

    Logan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Logan

    我们使用我们提供的块配置将其安装在车辆上。
    症状并不出现在所有车辆上、但仅出现在某些车辆上。(约5%)
    这是在电缆长度较长时出现的症状。
    将电缆长度施加到50cm ~ 1m 时、症状消失。(第一种、第二种947-948连接电缆)
    所以我认为第二个947-948链接是稳定的视频。

    感谢您的支持。
    此致、
    GH Park

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Logan

    是否有任何更新?

    感谢您的支持。
    此致、
    GH Park

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 GH:  

    如上所述、这看起来像是链路裕度/链路稳健性问题。 为了进一步评论根本原因、我们将要求提供以下数据:  

    • 遵循上述指南第一个948的抖动输出、验证偏差/抖动数据表要求
    • 两条链路的信道规格
      • 如果长电缆受到影响、这可能是 SI 问题
    • 确认第一个947-948的锁定状态、第二个链路是否因第一个链路而断开(尤其是在情况1中)?
    • 如果 PCLK 降低、复制是否会降低?

    此致、  

    Logan