请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90UB947-Q1 工具与软件:
嗨、团队:
我的客户有关于 上一主题中上电要求的其他问题。
1.您提到了以下评论;
只要 OLDI CLK 稳定(变化幅度为+/- 0.5%)、> T2就会开始。
如何判断 OLDI CLK 已稳定?
2、从要求上看、VDD11似乎启动速度要快于1.5毫秒。 初级直流/直流转换器的大部分无法满足该要求。
如果他们无法满足要求、会隐藏什么类型的风险? 他们需要考虑启动速度快于1.5ms 的次级直流/直流转换器。 是这样吗?
此致、
Youhei MIYAOKA.