This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB947-Q1:VDD11的上电要求

Guru**** 2457760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1491985/ds90ub947-q1-power-up-requirements-for-vdd11

器件型号:DS90UB947-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户有关于 上一主题中上电要求的其他问题。

1.您提到了以下评论;

只要 OLDI CLK 稳定(变化幅度为+/- 0.5%)、> T2就会开始。

如何判断 OLDI CLK 已稳定?

2、从要求上看、VDD11似乎启动速度要快于1.5毫秒。 初级直流/直流转换器的大部分无法满足该要求。

如果他们无法满足要求、会隐藏什么类型的风险? 他们需要考虑启动速度快于1.5ms 的次级直流/直流转换器。 是这样吗?

此致、

Youhei MIYAOKA.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Youhei 您好!

    Unknown 说:
    如何判断 OLDI CLK 已经稳定?

    只需确保您的 OLDI 源在+/- 0.5%内发送稳定的 CLK。 您可以在 SoC 输出上的示波器上进行检查、以确保为源提供足够的延迟来发送稳定的时钟。 或咨询 SoC 供应商以了解这些信息。  

    Unknown 说:
    如果他们不能满足要求、会隐藏什么风险? 他们需要考虑启动速度快于1.5ms 的次级直流/直流转换器。 这是正确的吗?

    任何违反电源序列的行为最终会导致屏幕或黑屏闪烁等 为避免出现视频伪影、请确保遵循数据表中提供的电源顺序。

    此致、
    Fadi A.