This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2E11:查询 TUSB2E11 OVP 功能规格

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2E11

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1491505/tusb2e11-inquiry-on-tusb2e11-ovp-functionality-specifications

器件型号:TUSB2E11

工具与软件:

尊敬的 TI:

在针对我们的设计评估 TUSB2E11器件期间、我们发现​ 数据表中缺少有关 OVP (过压保护)功能的详细说明。 要完成设计验证、我们需要进行以下说明:

  1. ​过压检测阈值(VOVP_TH)
    • ​低电平到高电平转换阈值:触发 OVP 激活的精确电压值。
    • ​高电平至低电平转换阈值:OVP 释放时的电压迟滞。
  2. ​OVP 运行原理
    • 电路拓扑(例如基于比较器的检测或模拟监控)。
    • 从故障检测到保护措施(例如断开或限流)的响应延迟。
    • 持续过压条件(失效防护模式或自动重试机制)下的行为。

请提供上述规格或引导我们查看相关的技术文档。 这些信息对于确保 USB2.0热插拔场景中的系统可靠性至关重要。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    其中一些答案可能是机密信息。  我正在内部跟进、以确认我们可以分享的内容、并尽快跟进。

    此致、

    Nicholaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholaus、您好!

    感谢您的快速跟进。 我完全理解需要对某些细节进行内部确认。

    是否有可能分享目前可获得的非机密信息  我们还在等待其他项目的内部批准吗? 这种分阶段的方法可以帮助简化流程、而不会影响合规性协议。

    感谢您在这方面的灵活性、我很高兴能满足内部审查所需的任何时间安排。 请告诉我什么最适合您的团队。

    期待您的更新!

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hu Zhiwen、

    数据表中不提供任何此类信息、因此在获得批准之前、这些信息都是机密信息。

    我再次向内部询问此信息、以了解我们是否能很快得到答案。

    此致、

    Nicholaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hu Zhiwen、

    1. 过压检测阈值(VOVP_TH)
      • ​低电平到高电平转换阈值:触发 OVP 激活的精确电压值。
        4.4V (典型值)
      • ​高电平至低电平转换阈值:OVP 释放时的电压迟滞。
        4.4V (典型值)
    2. ​OVP 运行原理
      • 电路拓扑(例如基于比较器的检测或模拟监控)。
        我们不会在此公共论坛上共享电路拓扑信息。
      • 从故障检测到保护措施(例如断开或限流)的响应延迟。
        450ns
      • 持续过压条件(失效防护模式或自动重试机制)下的行为。
        自动重试。  它将继续尝试正常运行、但可能是 OVP 情况导致数据包损坏。   如果在 OVP 条件结束之前清除并启用了中断、则将再次触发中断。 要确认 OVP 条件已结束、请重复清除并启用 OVP 中断、直到不再触发。   

    此致、

    Nicholaus