Other Parts Discussed in Thread: TUSB2E11
工具与软件:
尊敬的 TI:
在针对我们的设计评估 TUSB2E11器件期间、我们发现 数据表中缺少有关 OVP (过压保护)功能的详细说明。 要完成设计验证、我们需要进行以下说明:
- 过压检测阈值(VOVP_TH)
- 低电平到高电平转换阈值:触发 OVP 激活的精确电压值。
- 高电平至低电平转换阈值:OVP 释放时的电压迟滞。
- OVP 运行原理
- 电路拓扑(例如基于比较器的检测或模拟监控)。
- 从故障检测到保护措施(例如断开或限流)的响应延迟。
- 持续过压条件(失效防护模式或自动重试机制)下的行为。
请提供上述规格或引导我们查看相关的技术文档。 这些信息对于确保 USB2.0热插拔场景中的系统可靠性至关重要。
此致