This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83640:有时、网络端口的链路延迟在上电期间过长、导致读取采集板的系数文件时出错

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1488670/dp83640-sometimes-the-link-delay-of-the-network-port-is-too-long-during-power-on-causing-an-error-in-reading-the-coefficient-file-of-the-acquisition-board

器件型号:DP83640

工具与软件:

嗨、专家

使用 PHY 芯片 DP83640上电时、网络端口可能会遇到较长的链路延迟。 采集板上的 PHY 芯片 DP83640未及时连接到主控制板超过3秒(注:最终可以连接)、导致整个系统无法读取采集板的系数文件。

这是我们的原理图

注意:ETH_RMII_CRS_DV、ETH_MDC 和 ETH_MDIO 在上电时都没有信号、并且不会从内核板向 PHY 芯片发送信号。 也就是说、需要自动配置 PHY 芯片、而无需由内核板对其进行配置。

串行端口显示以下信息:当板载 DAU1链接上电时、可以看到发生故障的板载 DAU1链接超时、无法读取板级系数文件。

对于 thsi 问题、你可以帮助给我一些顾问、感谢很多!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 我们的一位应用工程师很快将被分配到该主题、并将很快做出回应。

    此致、

    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    采集板上的哪个 PHY 是另一个 DP83640?  

    我注意到在您的原理图中、 您将 TPTDP/M 短接至 TPRDP/M、您能移除短路、发现短路情况会改善链路接通时序吗?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、   采集板上只有 DP83640。

    我   在117页查看了 DP83640的数据表、 TPTDP/M 和 TPRDP/M 的全部4个网 、如何消除短路?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     TPTDP/M 和 TPRDP/M 的全部4个网络 都短接至 VDD。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    很抱歉混淆了。
    您是否可以将 C258和 C259 (即磁性元件的中心抽头)更改为0.1uF? 根据您的原理图、这些电容目前为2.2uF。 我们的建议值为0.1uF。  

    [报价 userid="464440" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1488670/dp83640-sometimes-the-link-delay-of-the-network-port-is-too-long-during-power-on-causing-an-error-in-reading-the-coefficient-file-of-the-acquisition-board "]注意:ETH_RMII_CRS_DV、ETH_MDC 和 ETH_MDIO 在通电时均无信号、并且不会从内核板向 PHY 芯片发送信号。 也就是说、需要自动配置 PHY 芯片、而无需使用核心板对其进行配置。[/QUOT]

    请注意、硬件配置锁存需要 MDC。 上电后 MDC 何时发送给 PHY?  

    此致!
    J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的耐心回答。

    我尝试 将 C258和 C259从2.2uF 更改为0.1uF、 采集板未 及时连接到主控制板、未进行任何改进。

    但我移除了上拉电阻器 R140、R141、R142、R143、靠近 PHY 芯片、我们 遇到的问题解决了。

    如果我 移除高阻值电阻器 R140、R141、R142、R143、是否存在任何风险? 对于 Pagef 11上的 DP83640数据表,  上拉电阻不是  强制性要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个问题是、如果我将 上拉电阻 R140、R141、R142、R143的值从51欧姆调整到20欧姆、是否存在任何风险?

    刚才  我移除了所有上拉电阻 R140、R141、R142、R143、我测试了 具有3个不同主控制板的采集板、1个 主控制板可以、但 其余的主控制板没有确定。  

    我将值从51欧姆调整到20欧姆, 我们 遇到的问题得到解决. 我想检查是否存在其他风险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

      除了数据表的建议值之外、团队尚未验证电阻器组合。 任何 与建议不符的情况都会让客户负责验证。  

    如果您有任何其他问题、敬请告知。  

    此致!  
    J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将 上拉电阻 R140、R141、R142、R143的值从51欧姆调整为20欧姆, 在25℃、的正常空气温度下测试。 我们 遇到的问题似乎没问题。   

    但  在70℃ 的正常空气温度下进行了测试、我们遇到的问题 再次出现。 这意味着主控制板 和  采集板之间的机器通信连接突然中断。

    您能为解决我们  遇到的问题提供一些建议吗? 顺便说一下,我们调整 R140,R141,R142,R143和 C258,C259的值,没有改进 。 我们需要在正常空气温度25℃ 和高温70℃ 下进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当  R140、R141、R142、R143为49.9 Ω 时、您是否只在采集板上看到该单独链接时间? 如果连接到 PC、您会看到这么长的链接时间吗? 您还可以在25°C 和70°C 下测量 MDI 线路上的输出电压吗? 所有 DP83460板上是否都会出现此问题?

    您使用的电阻的容差是多少?

    R155上的电阻器容差是多少? Vref 用于校准 MDI 线路上的输出电压。  

    谢谢

    David   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    R155上的电阻器容差是多少? [报价]

    R155上的容差为1%。

    所有 DP83460主板上是否都出现此问题?

    这一问题很容易发生在一个 DP83640板上,几乎每次打开 DP83640板时都发生。 但是、如果 将  性能良好的采集板     性能不良的采集板替换为 IC DP83640、很容易发生的不良采集板每次都正常工作。

     

    您还可以在25°C 和70°C 下测量 MDI 线路上的输出电压吗? [报价]

    是的、我们将检查此电压。 顺便说一下、这条 MDI 线连接到了 FPGA、根本不会有来自 FPGA 的方波信号。

    如果您连接到 PC、您能看到这么长的链接时间吗?

    否、无法实现、因为 网络  通过 背板连接到主控制板、没有 RJ45。

    如果  R140、R141、R142、R143电阻为49.9 Ω、您是否只能通过采集板查看此单独链接时间? [报价]

    链接时间约为2秒。 此时间不是  很精确、它来自串行端口、  但如果  DP83640电路板无法及时链接、 主控制板无法读取电路板系数文件。

    [/quote][/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于此问题仅发生在一个 DP83460板上、以及特定 DP83460之后的问题、因此您的 DP83460可能已损坏。 如果您愿意、您可以与我们的现场办事处合作、以便将该部件提交给 FA 吗?

    谢谢

    David