工具与软件:
嗨、专家
使用 PHY 芯片 DP83640上电时、网络端口可能会遇到较长的链路延迟。 采集板上的 PHY 芯片 DP83640未及时连接到主控制板超过3秒(注:最终可以连接)、导致整个系统无法读取采集板的系数文件。
这是我们的原理图

注意:ETH_RMII_CRS_DV、ETH_MDC 和 ETH_MDIO 在上电时都没有信号、并且不会从内核板向 PHY 芯片发送信号。 也就是说、需要自动配置 PHY 芯片、而无需由内核板对其进行配置。
串行端口显示以下信息:当板载 DAU1链接上电时、可以看到发生故障的板载 DAU1链接超时、无法读取板级系数文件。

对于 thsi 问题、你可以帮助给我一些顾问、感谢很多!