This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA39416:规格检查

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0102, TCA39306, TCA39416, LSF0002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1487310/tca39416-spec-check

器件型号:TCA39416
主题中讨论的其他器件:TCA39306LSF0002、LSF0102

工具与软件:

你(们)好  

您可以帮助 建议将 I3C 电平转换为1.8V 至3.3V 并进行缓冲吗? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gareth:

    我们有 TCA39306 I3C 无源电平转换器。  

    TCA39416是一款具有上升/下降时间加速器电路的 I3C 电平转换器。

    两个器件都不是 I3C 缓冲器。 TCA39416为较重的电容负载提供了一些升压电路、但不是缓冲器。  

    目前、我们目前无法支持 I3C 缓冲区。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tyler

    我有一个问题、可以利用 I2C 的 MOS 实现 I3C 电平转换吗? 是否有任何理由必须使用 IC? 谢谢

    原理图如下所示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LSF0002包含这两个 MOSFET。

    TCA39306具有第三个 MOSFET、因此栅极电压(EN)可以偏置为略高于较低的电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    TCA39306也是两个 MOS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第三个 MOSFET 位于 VREF1和 VREF2之间。 (请参阅 LSF 应用报告。)

    您可以使用器件或分立式 MOSFET、只要上拉电阻器的阻值正确以实现所需的速度即可。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gareth:

    我同意克莱门斯的观点。  

    LSF0002是 LSF0102或 TCA39306的简化版本。  

    LSF0102和 TCA39306器件中有3个 passFET。 在 SDA 之间切换1、在 SCL 之间切换1、在 VREF 之间切换1。 基准 FET 用于帮助设置连接 I2C 通道的 PASSFET 的栅极电压、以加快开通速度。  

    就可以使用分立式方法。 具体取决于应用。 有时空间受限、LSF0002是一款非常小的器件。 分立式实施可能会占用更多空间。 也可能取决于此处的成本。  

    此致、

    Tyler