This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1297:输出模式

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1297, LMH1239

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1493015/lmh1297-output-mode

器件型号:LMH1297
主题中讨论的其他器件: LMH1239

工具与软件:

尊敬的技术支持团队:

LMH1297是否以黄色高亮显示输出到 OUT0±和 SDI_OUT±?

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TTD:  

    是的、所述设置是 LMH1297中的一种可能配置。  

    此致!
    J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、J:

    感谢您的答复。

    LMH1239/1229呢? 是否 还可以输出 OUT0±(AND/OR OUT1±)和 SDI_OUT±?

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TTD:  

    是的、LMH12x9也可以如此输出。

    此致!
    J