This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8042A:[咨询] USB HUB 级联设计检查

Guru**** 2885180 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1488807/tusb8042a-consultation-usb-hub-cascade-design-check

器件型号:TUSB8042A

工具与软件:

尊敬的 TI 服务团队:

对于我系统中的 TUSB8042AIRGCR USB 集线器应用、我有关于功能运行的问题、需要咨询您。

按照我的要求、我可以级联两个 USB 集线器控制器、如下所示。

这两个 USB 集线器控制器级联可行吗?

请帮助评论我的 USB 设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是正确的、您需要将第二个集线器的上行端口连接到第一个集线器的任何下行端口。 多达5个集线器。

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    感谢快速回复、这些信息对于我的设计很有用、也很有用。

    此致、

    Paul Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    另一个问题是、我们"必须"使用来自第1个 USB 集线器控制器和第2个 USB 集线器控制器的相同"VBUS"共享吗?

    或者这只是一个建议。

    如果是、由于我们未使用此建议、风险/顾虑/影响是什么?

    谢谢。

    此致、

    Paul Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好:

     我 建议将 VBUS 从第一个集 线器下行端口连接到第二个集线器的 USB_DET (引脚48)。 因此、如果第一个集线器关闭、第二个集线器也将关闭。

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    得到它,所以如果我使用了两个以上的 USB 集线器级联,你仍然建议连接 VBUS 从第一个 VBUS (引脚48, USB_VBUS)到以下各项(例如: 2nd/3*/最后一个) ?

    非常感谢。

    此致、

    Paul Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paull:

     我建议将 USB_VBUS 从第二个集线器连接 到 第一个集线器的下行端口 Vbus。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    明白了、我想您曾提到 Vbus 如下图所示。

    从第二个  集线器传输到第一个集线器的下游端口 Vbus。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    想问的是、第二集线器 VBUS 会在第一集线器下游使用相同的电源网、这也是第一集线器 VBUS。

    我对吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第1个集线器  下游来自主机、第1个集线器下游 VBUS 不同于 第1个集线器 USB_VBUS。

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    好的。

    所以、我想您应该说第一个集线器下行端口应该连接到第二个集线器上行、还有 USB_VBUS。

    我对吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确。