This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1044A-Q1:可说明现代收发器中为何不需要拆分引脚的其他资源

Guru**** 2455560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1494282/tcan1044a-q1-additional-resources-to-explain-why-split-pin-is-not-required-in-modern-transceivers

主题中讨论的其他器件:TCAN1043

工具与软件:

团队成员、您好!

我们的客户正在寻找文档、向 OEM 解释现代 CAN 收发器为何不需要分裂引脚。  

我们是否有其他资源来说明为什么现代收发器不需要拆分引脚?  

我们仅找到以下段落、未进行详细描述:

TI 的新型 CAN 收发器(例如 TCAN 系列)不需要分离引脚。 TCAN1042和 TCAN1043等器件无需分离引脚辅助即可通过汽车市场的发射认证。 这是因为这些器件采用现代工艺设计、可在 CANH 和 CANL 信号上实现更好的对称性。 这使得差分信号的偏差非常小、从而导致共模噪声本质上较低。

此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、胜

    不幸的是,我 没有找到任何其他资源解释更多的段落,谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您的回答。 我们将与客户沟通、并在需要时发布其他主题。

    此致!