请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TCAN1043工具与软件:
团队成员、您好!
我们的客户正在寻找文档、向 OEM 解释现代 CAN 收发器为何不需要分裂引脚。
我们是否有其他资源来说明为什么现代收发器不需要拆分引脚?
我们仅找到以下段落、未进行详细描述:
TI 的新型 CAN 收发器(例如 TCAN 系列)不需要分离引脚。 TCAN1042和 TCAN1043等器件无需分离引脚辅助即可通过汽车市场的发射认证。 这是因为这些器件采用现代工艺设计、可在 CANH 和 CANL 信号上实现更好的对称性。 这使得差分信号的偏差非常小、从而导致共模噪声本质上较低。
此致!
胜