This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1002A:PC 软重启后、SATA 3连接失败问题

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1002A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1491294/tusb1002a-sata-3-connect-failed-issue-after-pc-soft-reboot

器件型号:TUSB1002A

工具与软件:

TI 人好  

我们做了一些实验:

1、使用模式0 (直接驱动,下拉电阻配置为1KΩ Ω),问题仍然存在(软重启后 SATA 硬盘驱动器变斜):
2、调整 EQ (无增益增加(0dB);或增益设置为约8dB)、问题仍然存在(软重启后更换 SATA HDD):
3.在软重启过程中,电源(5V)到 SATA 硬盘单独断电并重新上电(转接驱动芯片 TUSB 1002A 以确保电源不变),故障仍然存在;
软重启时、在转接驱动器芯片 TUSB 1002A 上使用镊子将 TUSB 1002A 复位引脚拉至接地(SATA HDD 硬盘驱动器电源保持不变)、重启后您可以看到硬盘驱动器;

所以 我想看看 TUSB1002A 在复位过程中做了什么、包括寄存器和外部引脚、这可以帮助我们找到问题所在。  

根据上述验证、需要重置 TUSB 1002A 以恢复软重启。 是否有办法不手动复位 TUSB1002A、也可以解决该问题?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    当 PC 从软重启中唤醒时、是否有以下启动计时?

    在软重启中、是否曾经停止为 TUSB1002A 供电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishesh

    PC 重启后、TUSB1002A 会持续供电、唯一成功检测硬盘驱动器的情况是:  

    我们只是将 EN 引脚从高电平拉至低电平、从低电平拉至高电平、之后 PC 可以正常检测到硬盘驱动器。 因此、我想知道当我翻转 EN 引脚时芯片的内部操作、例如 EQ 的默认调整、默认寄存器配置? 或者其他一些初始化将使链路正常。 电源未更改。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    TUSB1002A 没有任何内部寄存器、是 GPIO 控制的器件。 EQ 在启动时进行采样、如果 EQ 引脚电平未改变、则应相同。 模式0模式下的 TUSB1002A 将始终开启端接并提供定义的 EQ。 问题可能是、在 SATA 枚举过程中、如果未正确实施、SATA 主机可能无法检测到 SATA 连接和断开连接:

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于不活动、我将关闭该主题。