Other Parts Discussed in Thread: TUSB1002A
工具与软件:
TI 人好
我们做了一些实验:
1、使用模式0 (直接驱动,下拉电阻配置为1KΩ Ω),问题仍然存在(软重启后 SATA 硬盘驱动器变斜):
2、调整 EQ (无增益增加(0dB);或增益设置为约8dB)、问题仍然存在(软重启后更换 SATA HDD):
3.在软重启过程中,电源(5V)到 SATA 硬盘单独断电并重新上电(转接驱动芯片 TUSB 1002A 以确保电源不变),故障仍然存在;
软重启时、在转接驱动器芯片 TUSB 1002A 上使用镊子将 TUSB 1002A 复位引脚拉至接地(SATA HDD 硬盘驱动器电源保持不变)、重启后您可以看到硬盘驱动器;
所以 我想看看 TUSB1002A 在复位过程中做了什么、包括寄存器和外部引脚、这可以帮助我们找到问题所在。
根据上述验证、需要重置 TUSB 1002A 以恢复软重启。 是否有办法不手动复位 TUSB1002A、也可以解决该问题?
非常感谢。