工具与软件:
嗨团队、
目前、客户使用 TCAN1145DMTTQ1进行 CAN 物理层测试、发现信号对称测试失败。 结果如下。 请帮助分析它。 附件为 TCAN1145设计图。 谢谢!


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
嗨团队、
目前、客户使用 TCAN1145DMTTQ1进行 CAN 物理层测试、发现信号对称测试失败。 结果如下。 请帮助分析它。 附件为 TCAN1145设计图。 谢谢!


您好、Alan:
ISO CAN 数据表定义了下面列出的 Vsym 测量的负载条件。 您是否知道本文档中引用的"最大容性负载"是多少? 原理图中的值表明总线上的容性负载为47pF、超出了标准中规定的条件。 我们无法保证在此未指定的负载下存在 Vsym 参数。
RL = 60 Ω(容差≤±1%) C1 = 4、7nF (容差≤±5%)
在这里的示波器屏幕截图中、隐性到显性转换上的 CANL 信号看起来有点奇数。 我不会预计信号在转换期间在继续下降之前会突然上升。 这个偏差似乎就是导致大于正常共模电压的原因。 您知道在此测试期间总线上是否有其他器件处于活动状态、或者 TXD 引脚上是否出现一些干扰? 如果可以捕获放大后的示波器屏幕截图、我将有兴趣更详细地了解这种转换。
此致、
Eric Schott
您好、Alan:
Vsym 规格仅在收发器上测得、对测量设置的影响极小。 您在此处展示的设置中有电缆线束和多节点线束。 该网络可能是我们观察到的偏离波形的原因。 特别是在波形中、我们可以看到发生在驱动状态变化后的反射、该反射导致共模出现尖峰。
应在器件未连接到电缆线束时进行此测量。 我建议断开示波器探头后连接的电缆、并重复此测试、以查看这是否会导致测量通过。
此致、
Eric Schott
您好、Alan:
带有终端网络的 Vsym 测量是否是 OEM 的明确要求? 这对我来说似乎很奇怪。 ISO 11898-2 CAN 标准中的 Vsym 行为是收发器级特性、不一定要在系统环境中保持。 在不允许为系统的影响留出更多裕度的情况下对系统应用收发器级要求对我而言似乎非常严格、并且不完全现实、因为我们无法保证在每个可能的 CAN 网络中实现这些严格的参数。
我认为我们需要进一步强调此要求、因为我认为 OEM 要求与客户要求的内容之间存在一些混淆。 我怀疑任何其他 CAN 收发器也会同样难以在此类设置中维护 Vsym。
此致、
Eric Schott