This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1057A-Q1:最大速度/SIC 功能可减少振铃

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1472-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1495863/tcan1057a-q1-max-speed-sic-function-reduce-ringing

器件型号:TCAN1057A-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN1472-Q1

工具与软件:

您好!

您能支持我的客户提出的问题吗?

μ ①We 正在考虑将 CANFD 的通信速度更改为5Mbps 或8Mbps
数据表显示、TCAN1057可以支持高达8Mbps 的速率、那么您可以保证8Mbps 速率而不会出现任何问题。
有时有些制造商会要求您避免将其与 Spec MAX 配合使用、因此请进行检查。

②both TCAN1057AVD*Q1和 TCAN1057AVDRB*Q1
我认为有一个 SIC 功能可以减少总线振铃。 TCAN1057是否支持 SIC 功能?
SIC 功能作为标准提供、是否无需配置即可在外部使用 SIC 功能?
SIC 功能可以以5Mbps 还是8Mbps 的速率减少振铃吗?

BR、

Taku

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Taku

    1.是的。是的、该器件在数据表中定义的条件下支持高达8Mbps 的速率。 由于系统设计中的差异、制造商可能不会指定最大值。 如果对最大值感兴趣、请参阅数据表布局指南

    2.默认情况下、器件内置 SiC、无需额外配置。 它可减少在任何速度下都会出现的振铃。 我没有看到此器件提到 SIC 的地方。 谢谢、请参阅 TCAN1472-Q1  

    此致、

    Michael。