请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TCAN1057A-Q1 主题中讨论的其他器件:TCAN1472-Q1
工具与软件:
您好!
您能支持我的客户提出的问题吗?
μ ①We 正在考虑将 CANFD 的通信速度更改为5Mbps 或8Mbps
数据表显示、TCAN1057可以支持高达8Mbps 的速率、那么您可以保证8Mbps 速率而不会出现任何问题。
有时有些制造商会要求您避免将其与 Spec MAX 配合使用、因此请进行检查。
②both TCAN1057AVD*Q1和 TCAN1057AVDRB*Q1
我认为有一个 SIC 功能可以减少总线振铃。 TCAN1057是否支持 SIC 功能?
SIC 功能作为标准提供、是否无需配置即可在外部使用 SIC 功能?
SIC 功能可以以5Mbps 还是8Mbps 的速率减少振铃吗?
BR、
Taku