This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1002A:TX 交流电容至主机

Guru**** 2923960 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1002A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1494222/tusb1002a-tx-ac-cap-to-host

器件型号:TUSB1002A

工具与软件:

您好!

我想确认 TX 到主机应使用什么交流电容器。

作为 USB3.2标准、CPU (主机)供应商建议使用330nF。 但在 TUSB1002A 中、建议使用220nF。

请澄清。

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于此方框图、顶部通道(该图中 TUSB1002A 的 RX1P/N 和 TX1P/N 引脚)是 USB 主机的下游方向、它应该是 TX 通道、因此建议 TX 通道220nF。

    底部通道(该图中 TUSB1002A 的 RX2P/N 和 TX2P/N 引脚)是 USB 插座的上游方向、该方向应该是 USB3信号的 RX 通道、因此在您着重介绍的部分中建议使用330nF。

    TX 通道上使用220nF、以满足 USB3.2交流耦合电容器规范、而 RX 通道上使用330nF、以确保主机和器件之间的兼容性。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    正如 TUS1002数据表中提到的、RX 通道 (本图中 TUSB1002A 的 TX2P/N 和 TX2P/N 引脚) 使用220nF。 这就是我在这里混淆的原因。  

    因此、TUSB1002A 的 RX2P/N 和 TX2P/N 处的两侧交流电容器应该使用330nF、我是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Woon:

    「我知道,我知道你在想什么。」

    信号通过转接驱动器(在 TX2 P/N 和主机之间)后、 信号将失去交流耦合、 因此需要重新耦合。 因此、TX2 P/N 和主机之间的电容器需要220nF、这样 信号就 会在 USB3规格内进行交流耦合。

    RX2 P/N 之前的交流电容是可选的、如果放置这些电容、则应为330nF。

    如果您有任何其他问题、请告诉我、并为您的困惑深表歉意。

    谢谢!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的详细解释。

    主机供应商(CPU 供应商)提到、 根据 USB3规范、RX 通道到主机(TX2 P/N 和主机之间)的路径需要330nF、我是否知道对于转接驱动器应用、此路径需要是330nF 或220nF?

    如果  RX2 P/N 之前的交流电容为330nF、则转接驱动器之后会失去交流耦合、那么为什么 TX2 P/N 与主机之间的电容需要为220nF 而不是330nF?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Woon:

    如果  RX2 P/N 之前的交流电容是330nF、转接驱动器之后、它将失去交流耦合、那么为什么 TX2 P/N 与主机之间的电容需要是220nF、而不是330nF?

    转接驱动器的 RX2 P/N 引脚连接到下游器件的 TX 通道。 这些通道应具有自己的耦合电容值、值介于75nF 至265nF 之间。 因此、为确保器件侧的 TX 耦合电容器与主机侧的可选 RX 耦合电容器的兼容性、我们建议使用330nF 的电容、以确保 USB3线路上的交流耦合不会降至 USB3规范中允许的值以下。

    然而、USB3转接驱动器将消除 USB3线上的任何耦合、无论耦合电容器值是多少。 因此、我们需要确保耦合信号、使其不违反 USB3规范。 因此、该特定电容器组需要220nF 才能保持在该耦合规格范围内。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、非常感谢。