This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1219:使用 LMH1219和 LMH1218处理12G-SDI 信号、但系统仅支持4K@30Hz (6G-SDI)、而非4K@60Hz (12G-SDI)

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH1219, LMH1218

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1495634/lmh1219-using-the-lmh1219-and-lmh1218-for-handling-12g-sdi-signals-but-system-only-passes-4k-30hz-6g-sdi-not-4k-60hz-12g-sdi

器件型号:LMH1219
主题中讨论的其他器件: LMH1218

工具与软件:

下面是测试设置的方框图:

LMH1219原理图:

LMH1218原理图:

我们有两种设计、分别使用 LMH1219和 LMH1218。 当我们运行测试时  LMH1218上的锁定 LED 始终熄灭 、while LMH1219显示已锁定 (即使在4K@30Hz (正常)和4K@60Hz (故障)下也是如此)。

LMH1218 LOCK LED 始终熄灭、这意味着即使在4K@30Hz 时也无法重新对输入进行计时?

然而、下游 Hi5-12G 器件以30Hz 的频率工作—这意味着 LMH1218正在 CDR 旁路模式下通过信号吗?

我们如何确保两个应用都能够适用于12G-SDI?  

如果要让其与12G-SDI 配合使用、我们需要配置 LMH1219还是 LMH1218?

谢谢!

杰基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是我加载到 LMH1218且 LOCK LED 在4K@30Hz 但在4K@60Hz 时不会亮起的配置。 在12G-SDI 时不检测 CDR。

    0xF0  共享 Registers_Device 版本01
    0xF1  共享 Registers_Device ID 60
    0x0共享寄存器_SMBus_Observation 00
    0x4共享 Registers_Reset 共享寄存器 01
    0x6共享 Registers_Enable SMBus Strap 00
    0xFF  全局 Registers_Channel 控制  04
    0x0通道 Registers_Reset_Channel_Regs  00
    0x1通道寄存器_LOS_STATUS  02
    0x2通道寄存器_CDR_Status_1 5C
    0x54  通道 Registers_Interrupt 状态寄存器80
    0x56  通道 Registers_Interrupt 控制00
    0x3通道 Registers_EQ_Boost 00
    0xD 通道寄存器_SD_EQ 00
    0x13  通道寄存器_EQ_SD_CONFIG 90
    0x14  通道寄存器_SD0_CONFIG  00
    0x15  通道寄存器_SD1_CONFIG  00
    0x2D  通道寄存器_EQ_BOOST_OV 08
    0x31  通道 Registers_Adapt_ 304_IN_OUT_SEL 00
    0x3A  通道寄存器_LOW_RATE_EQ_BST 00
    0x3E  Channel Registers_Heo_ 4519o_lock_mon_en 80
    0x40  通道寄存器_EQ_BST_Indx0 00
    0x41  通道寄存器_EQ_BST_Indx1 40
    0x42  通道寄存器_EQ_BST_Indx2 80
    0x43  通道寄存器_EQ_BST_Indx3 50
    0x44  通道寄存器_EQ_BST_Indx4 C0
    0x45  通道寄存器_EQ_BST_Indx5 90
    0x46  通道寄存器_EQ_BST_Indx6 54
    0x47  通道寄存器_EQ_BST_Indx7 A0
    0x48  通道寄存器_EQ_BST_Indx8 B0  
    0x49  通道寄存器_EQ_BST_Indx9 95
    0x4A  通道寄存器_EQ_BST_Indx10 69
    0x4B  通道寄存器_EQ_BST_Indx11 D5
    0x4C  通道寄存器_EQ_BST_Indx12 99
    0x4D  通道寄存器_EQ_BST_Indx13 A5
    0x4E  通道寄存器_EQ_BST_Indx14 E6
    0x4F  通道寄存器_EQ_BST_Indx15 F9
    0x52  通道 Registers_Active_ 4510_BST 00
    0x55  通道寄存器_EQ_Control  00
    0x9 Channel Registers_Output_Mux_ 450.00
    0x11  通道寄存器_EOM_Vrange  C0
    0xA 通道寄存器_CDR_Reset 50
    0xC 通道寄存器_CDR_Status  08
    0x23  通道寄存器_HEO_VEO_OV  40
    0x24  通道寄存器_EOM_CNTL 00
    0x25  通道寄存器_EOM_MSB 00
    0x26  通道寄存器_EOM_LSB C5
    0x27  通道寄存器_HEO 31
    0x28  通道寄存器_VEO 6C
    0x29  通道 Registers_Auto_ EOM_Vrange 60
    0x2C  通道寄存器_VEO_SCALE 32
    0x2F  通道 Registers_Rate_Subrate 06
    0x32  通道寄存器_HEO VEO 阈值11.
    0x69  通道寄存器_HEO_VEO_Lock 0A
    0x6A  通道寄存器_HEO_VEO_Thrsh 44.
    0x91  Channel Registers_LPF 1 23
    0x92  通道寄存器_LPF 2 2C
    0x93  Channel Registers_LPF 3 32
    0x94  Channel Registers_LPF 37
    0x95  Channel Registers_LPF 5 3E
    0x99  通道寄存器_DVB-CP_PD 04
    0x9A  通道寄存器 DVB_CP_FD 04
    0x9B  通道寄存器_UHD_CP_PD 04
    0x9C  通道寄存器_UHD_CP_FD 04
    0x9D  通道寄存器_GbE_CP_PD 04
    0x9E  通道寄存器_GbE_CP_FD 04
    0xA0  通道 Registers_Smpte_ 451_ENABLE 1F
    0x1C  通道 Registers_Out 0_DSP Mux_Select 98
    0x1E  通道寄存器_OUT1_F29 Mux_Select  
    0x1F  通道 Registers_OUT1反转  10
    0x80  通道寄存器_OUT0_VOD 20.
    0x84  通道寄存器_OUT1_VOD 04
    0x85  通道寄存器_OUT1_DE 00
    0x16  通道 Registers_Phase 比较器跳闸点 25.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jackie。

    我无法在您发送的原理图中说明细节。 您能否以 PDF 文件的形式共享原理图?

    在传递6G 数据时是否看到 LMH1218上设置了6G_ENABLE 寄存器? 您是否看到为12G 数据设置了12G_ENABLE?

    您是否可以检查在 上电时寄存器0x3E 位7是否已清除? 这将在 LMH1218上启用 CDR。

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shane、您好!

    感谢您的帮助!  

    通过调优 LMH1219  上的去加重和 VOD 值以及调优 LMH1218上的 EQ 增强、我们能够使 LMH1218和 LMH1219在12G-SDI 上启动并运行。

    谢谢!

    杰基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴听到! 如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致!

    Shane