This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62810-Q1:TPS62810-Q1

Guru**** 2455560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1496795/tps62810-q1-tps62810-q1

器件型号:TPS62810-Q1

工具与软件:

您好、Expert、

I 使用的元件是 TPS62810QWRWYRQ1。 这里是0.9V 输出的原理图、我是否知道如何计算输出精度?

基于1%的 VFB 精度、  我能否使用以下公式来计算 Vout 精度?(包括 R1和 R2精度)

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jing Liang:

    反馈规格不包括电阻器变化、因为客户将使用不同的电阻器容差。 我会说总输出精度将是 Vout +电阻器 Tol。 ?

    此致、

    TanVee