请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62810-Q1 工具与软件:
您好、Expert、
I 使用的元件是 TPS62810QWRWYRQ1。 这里是0.9V 输出的原理图、我是否知道如何计算输出精度?
基于1%的 VFB 精度、 我能否使用以下公式来计算 Vout 精度?(包括 R1和 R2精度)

![]()

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好、Expert、
I 使用的元件是 TPS62810QWRWYRQ1。 这里是0.9V 输出的原理图、我是否知道如何计算输出精度?
基于1%的 VFB 精度、 我能否使用以下公式来计算 Vout 精度?(包括 R1和 R2精度)

![]()