This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD4411:关于引脚设置的问题

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD4431, THVD4411, THVD4421

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1475487/thvd4411-concerns-about-pin-settings

器件型号:THVD4411
主题中讨论的其他器件: THVD4421、THVD4431

工具与软件:

我正在尝试使用 THVD4411构建232/422/485电路。

在此之前、我有一些问题、所以我将把它们留在这里。

1.关于 RS232设置(MODE1/0 = L/H)

 A."DIR" PIN 的设置是否无关紧要、或者我是否应该在 H/L 之间设置一个特定的状态?

 b."TERM_TX/RX"的设置是否无关紧要、或者是否应在 H/L 之间设置一个特定的状态?

2.关于 RS485全双工设置(MODE1/0=H/L)
 a."DIR"引脚的设置是否无关紧要、或者是否应在 H/L 之间设置特定的状态?

3.关于 RS422的查询
 答:如果 RS485全双工设置和物理接线是 RS422、是否可以进行 RS422通信?

就这些。

正在等待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.在 RS -232模式下、RS 4xx 控制引脚被忽略。 (但引脚不得悬空。)

    2.在半双工模式下、DIR 引脚控制驱动器或接收器是否处于活动状态。 在全双工模式下、接收器始终处于活动状态(见表7-5)、并且驱动器通过 DIR=H 来启用(见表7-4)。

    3.出于实际目的、RS -422和 RS -485的电气特性是相同的。 只需将其称为 RS 4xx"、然后根据应用的要求为总线和终端电阻器进行布线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克莱门斯的评论是正确的,我已经向前,并添加了一些评论自己。

     a.是否不用考虑"DIR" PIN 的设置、或者我应该在 H/L 中设置一个特定状态?

    DIR 引脚具有弱内部下拉电阻器、但在 RS232模式下它也是无关紧要的。

     b."TERM_TX/RX"的设置是否无关紧要?或者是否应在 H/L 之间设置一个特定状态?[/QUOT]

    这两个引脚还具有弱内部下拉电阻。 在 RS232模式下、它们也不关心。

    Unknown 说:
    2. 关于 RS485全双工设置(MODE1/0 = H/L)
     a."DIR"引脚的设置是否无关紧要、或者是否应在 H/L 之间设置特定的状态?[/QUOT]

    先生们的评论是正确的,基本上只在半双工模式下使用。 如果要切换 DIR 引脚、我建议使用上拉电阻器 L1、因为当您禁用接收器时 L1将变为高阻态。

    Unknown 说:
    3. 关于 RS422的查询
     答:如果 RS485全双工设置和物理接线是 RS422、是否可以进行 RS422通信?
    [/quote]

    是、从技术角度讲、RS485是 RS422的更严格版本(意味着 RS485与 RS422兼容)。  

    -鲍比

    [/quote][/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     那么、在 RS232模式下、不要让"DIR"和"TERM_TX/RX"引脚悬空、而是将它们设置为 H 或 L? 它对运行没有影响。

    2. A. 无论是 RS422还是 RS485,在半双工模式下,物理传输和接收通信线路是相同的,所以我理解物理通信冲突是通过控制收发器中的"DIR"来防止的。

      b. 但是、在全双工模式下、由于物理发送和接收通信线路不同、因此无需控制收发器中的"DIR"。

    您说过"驱动器已启用、DIR=H"作为答案、但不应将"DIR"引脚设置为 H?

    在全双工模式中、接收一直被使能、所以无论"DIR"是 H 还是 L、接收都会发生。 并且传输将根据"DIR"引脚的设置运行。 然后、在全双工模式下、要启用发送/接收、"DIR"引脚是否应该设置为 H?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我对内容有疑问、所以我正在回复。

    "先生们的评论是正确的,基本上只在半双工模式下使用。 如果要切换 DIR 引脚、我建议使用上拉电阻器 L1、因为禁用接收器后 L1将变为高阻态。

    1.您是否说在半双工模式下、如果您禁用接收器、它将是高阻态?

    2.在 RS232模式下、L1是"逻辑输出"。 由于您使用半双工模式、那么422/485中的"逻辑输出"不应该是"L2"?

     2-1. 如果 L2正确、在 L2上放置一个上拉电阻器是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我混淆了 THVD4421。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.  因此、在 RS232模式下、不要让"DIR"和"TERM_TX/RX"引脚悬空、而是将它们设置为 H 或 L? 它对操作没有影响。

    DIR 和 TERM 引脚具有内部电阻器、因此它们无论如何都不会悬空。 您不必从外部连接它们、因为它们是内部偏置的。

    您说"驱动程序已启用 DIR=H"作为答案、但不应将"DIR"引脚设置为 H?

    在全双工模式下、如果要启用驱动器、方向引脚应保持高电平。 如果该引脚为低电平或悬空/开路、则会禁用驱动器。 它遵循第7-4节中的真值表。

    1. 您是否说在半双工模式下、如果禁用接收器、它将是高阻态?[/QUOT]

    如果 DIR 为高电平、则接收器(L1 TTL 输出)变为高阻态 我建议在 L1上放置一个上拉电阻、使其不会悬空到 GND、这可能会导致 Rx 出现干扰。

    [报价 userid="610623" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1475487/thvd4411-concerns-about-pin-settings/5665813 #5665813"]

    2.在 RS232模式下、L1是"逻辑输出"。 由于您使用半双工模式、那么422/485中的"逻辑输出"不应该是"L2"?

     2-1. 如果 L2正确、在 L2上放置一个上拉电阻器是否正确?

    [报价]

    L1是 THVD4411的输出、L2是 THVD4411的输入。  

    对于 RS232、L1和 L2是输出、对于 THVD4421、仅 L2是 RS485的输出。

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有一些问题。

    1.如果在 MODE 设置为485时施加232信号,那么 thvd4411是否会受到电气损坏?

    我要关注的是、当物理接线在232和485之间共享时、thvd4411设置为485以接收232信号。

    当输入电压为485时、输入电压为-7~12;当输入电压为232时、输入电压为-15~15。 所以、有时数值超过-8/3V、我会担心 thvd4411会持续受到电损。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    建议的运行条件指定了为使器件正常工作、您的电路必须执行的操作。 在 RS -485模式下、使用 RS -232信号时、该器件将无法接收正确的信号、因此 建议的运行条件 无关紧要。

    绝对最大额定值允许总线引脚上具有±16V 电压、因此 RS -232信号不会损坏器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Byungjoo:

    Clemens 关于建议运行情况正确(这是我们用于测试数据表电气参数的值、如边界限制)。

    在建议范围之外但在绝对最大额定值范围内使用器件将意味着器件可能不会达到数据表电气参数要求、但不会损坏器件。 绝对最大额定值是设定的限值、如果违反这些限值可能会导致器件损坏。

    在 RS485模式下启用内部端接后、引脚上的 RS232信号肯定会断开器件。 (最大额定值差分为+/-6V)

    在 RS485/422禁用内部端接的情况下、RS232信号通常是+/-5.5V 或+/-9V、不会损坏器件。 我认为、如果 RS232信号为+/-11V、并且发生 A-B >+/-22V 的更糟糕情况、则器件可能会损坏。 因此、如果 RS232器件输出大于+/-11V、则可能存在断开器件的风险。

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在与您联系、询问更多问题。

    我想知道当模式0和模式1引脚都是 L 时 thvd4411的行为

    请回复并感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Byungjoo:

    该器件是 THVD4431超集的一部分、它使用 MODE 0 = MODE1 =逻辑低电平作为 RS232的环回模式。 我假设4411器件的操作相同、但是他们修改了金属来移除这个特性。 我需要仔细检查。 (我将看看我是否能在明天的实验室里腾出时间在我们的 EVM 上进行测试)。

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bobby、您好!

    在 MODE0 = MODE1 =低电平的情况下、您的实验结果是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Byungjoo:

    很抱歉这么晚才回来!

    因此、当我进行测试时、我将器件置于 RS232中、并探测了充电电容器、看到它处于打开状态、然后将其切换到 Mode0=Mode1=GND/LOW、并且看到电荷泵没有变化(器件仍处于 RS232模式)。 我切换了 TTL 输入侧、然后是 RS232输出。 Rin 没有对其进行镜像、这意味着它没有使用我认为会使用的内部环回。  

    最终结果是、虽然数据表看起来不希望用户处于此模式、但我认为器件仍处于正常 RS232模式、这是因为超集最初将引脚连接到 RS232侧的多个输入、因此 RS232侧的内部负载可能仍以这种方式短接、因此我不建议将器件置于此模式以供实际使用。

    -鲍比