This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVPE5421:损耗评估

Guru**** 2930420 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75LVPE5421, SN75LVPE5412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1496597/sn75lvpe5421-loss-evaluation

器件型号:SN75LVPE5421
主题中讨论的其他器件: SN75LVPE5412

工具与软件:

你(们)好。  

下面是第5代应用。  SN75LVPE5421能否以54db 总损耗支持此应用?  

我觉得 PCIe 第5代可承受高达36dB 的损耗、 SN75LVPE5421的最大 EQ 为24dB、支持的总损耗为60dB。 低于的总损耗为54dB、因此应该没有问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nison:

    54dB 比我们见过的典型 SN75LVPE5412/421应用高(通常小于50dB)、而在通用第5代转接驱动器应用的高端上(通常为52dB 或更低)、但仍然可以。 对于这种情况、我建议客户运行一些仿真来估算眼图裕度是否合适、并特别注意布局、以帮助减少由阻抗变化或反射引起的额外 SI 问题的数量。

    此致!

    Evan Su