This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2077A:USB 集线器启动不可靠

Guru**** 2932550 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2077A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1496004/tusb2077a-usb-hub-unreliable-startup

器件型号:TUSB2077A

工具与软件:

我已经实现了 TUSB2077A 集线器、但遇到了启动问题。 当它正常启动时、一切都在运行。 但是、有时无论进行多少次重置和重新启动、都无法启动。 然后它会再次工作。

我已经研究了所有相关的文章和设计指南。

我的实现方案位于嵌入式系统中、其中#Reset 信号也会复位3V3、从而为 TUSB2077A 供电。 负载全部是自供电的、我只使用 USB 数据集线器连接到内部外围设备。 我尝试了许多不同的复位设计、包括使用 RC 的复位延迟、各种上拉电阻、将3V3更改为永久供电、因此复位独立于电源、但仍然不可靠。

这是实际电路、其中复位使用15K 上拉、0.1uf 接地、10k 进行系统复位。

如有任何建议、将不胜感激

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry:

     我先来复习一下原理图。

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    我更换了 R1、C1、R2、重置滤波器组件、现在它只工作了几天。 可能是连接不良或元件值不正确。

    请告诉我、我是否可以对电路进行任何其他改进来提高可靠性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kenry、您好:

       您是否需要为 下行端口器件提供 Vbus?

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我目前直接为所有下游器件提供5V 电压。 这会影响轮毂的稳定性吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您直接提供5V 电压、则它不支持过流问题。

    好的

    Brian