Other Parts Discussed in Thread: TUSB2077A
工具与软件:
我已经实现了 TUSB2077A 集线器、但遇到了启动问题。 当它正常启动时、一切都在运行。 但是、有时无论进行多少次重置和重新启动、都无法启动。 然后它会再次工作。
我已经研究了所有相关的文章和设计指南。
我的实现方案位于嵌入式系统中、其中#Reset 信号也会复位3V3、从而为 TUSB2077A 供电。 负载全部是自供电的、我只使用 USB 数据集线器连接到内部外围设备。 我尝试了许多不同的复位设计、包括使用 RC 的复位延迟、各种上拉电阻、将3V3更改为永久供电、因此复位独立于电源、但仍然不可靠。
这是实际电路、其中复位使用15K 上拉、0.1uf 接地、10k 进行系统复位。
如有任何建议、将不胜感激