工具/软件:
尊敬的支持部门:
我们生产了一个将7499111446连接到 DP83867IR 的板。
主机是 i.MX8MP、我能够通过 MDIO 访问寄存器。
它无法建立链路。
我是否可以使用连接到 DP83867IR 的7499111446?
电路中是否存在错误?
可以帮帮我吗?
提前感谢您。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi Hashimoto-San,
我们生产了一个将7499111446连接到 DP83867IR 的电路板。
Unknown 说:我是否可以使用连接到 DP83867IR 的7499111446?
我们建议对每个通道使用具有单独中心抽头的磁性元件。 该器件集成了所有通道的中心抽头。 这不符合我们的建议。 除此之外、我们建议仅1 -30MHz 的串扰。 我们建议将 Pulse Electronics HX5008NL 用于磁性元件。
对于原理图、根据您在原理图中的注释、假设正确意味着它们未填充吗?
如果是、是否有必要启用镜像模式? 根据您的原理图、似乎不需要启用镜像模式、因为 MDI 线路会相应地匹配每个通道。
可在寄存器0x0031中关闭镜像模式或通过 Strap 配置禁用镜像模式。
请告诉我这是如何实现的。
此致、
j