This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:DP83867和 AMP;7499111446

Guru**** 2454880 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83867IR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1497834/dp83867ir-dp83867-7499111446

器件型号:DP83867IR

工具/软件:

尊敬的支持部门:

我们生产了一个将7499111446连接到 DP83867IR 的板。

主机是 i.MX8MP、我能够通过 MDIO 访问寄存器。

它无法建立链路。

我是否可以使用连接到 DP83867IR 的7499111446?

电路中是否存在错误?

可以帮帮我吗?

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hashimoto-San,  

    我们生产了一个将7499111446连接到 DP83867IR 的电路板。
    Unknown 说:
    我是否可以使用连接到 DP83867IR 的7499111446?


    我们建议对每个通道使用具有单独中心抽头的磁性元件。 该器件集成了所有通道的中心抽头。 这不符合我们的建议。 除此之外、我们建议仅1 -30MHz 的串扰。 我们建议将 Pulse Electronics HX5008NL 用于磁性元件。  

    对于原理图、根据您在原理图中的注释、假设正确意味着它们未填充吗?
    如果是、是否有必要启用镜像模式? 根据您的原理图、似乎不需要启用镜像模式、因为 MDI 线路会相应地匹配每个通道。  

    可在寄存器0x0031中关闭镜像模式或通过 Strap 配置禁用镜像模式。  

    请告诉我这是如何实现的。  

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J.

    感谢您的答复。

    我禁用镜像模式并能正常工作。

    我们将考虑  将来将7499111446更改为7498111124或74991104403。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hashimoto-San,

    两种器件看起来都不错。 很高兴听到 PHY 的工作原理。

    此致、

    j