This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9535:寻找 I²C ó n Portexpander

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9535

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1499418/tca9535-looking-for-i2c-portexpander

器件型号:TCA9535

工具/软件:

尊敬的团队:

我正在寻找  具有以下要求的 I²C Portexpander:

  • 3.3V 电源
  • 我们总共需要16个输出和4个输入(目前我将使用两个 TCA9535)
  • 高输出电流有利于直接驱动7段、但不是强制性的 (我还可以添加外部驱动 FET)
  • I ² C (无 SPI 或 I²C 协议)
  • 如果可能、有效期超过10年
  • 价格敏感
  • 音量尚未清除(我需要询问 PM)

谢谢你。

此致、

Wouter Kragt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wouter、

    我认为 TCA6424A 是您的最佳解决方案。  

    • 3.3V 电源- 1.65V 至5.5V
    • 总共需要16个输出和4个输入(目前我将使用两个 TCA9535)-包含24个
    • 高输出电流有利于直接驱动7段、但不是强制性的 (我还可以添加外部驱动 FET)-可以在 Pxx 引脚上灌入 IOL = 25mA
    • I ² C (无 SPI 或 I²C 协议)- I2C
    • 如果可能、可提供10年以上的服务- 2010年
    • 价格敏感-询问业务部门
    • 音量尚未清除(我需要询问 PM)-  

    此致、

    Tyler